This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:针对开漏输出缓冲器类型 I2C 接口和未使用引脚的引脚多路复用/拉取处理

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625845/am2432-pin-mux-pull-handling-for-open-drain-output-buffer-type-i2c-interface-and-unused-pins

器件型号: AM2432

你(们)好

客户希望使用 AM243x 制作两块不同的电路板。

不过、他们希望尽可能简化引脚多路复用器配置。

image.png

板载 A 希望将这些引脚用作 I2C。

但是、板载 B 上的引脚不使用这些引脚。

但是、为了设置相同的多路复用器配置、他们还计划在板上将这些引脚配置为 I2C。

这些引脚不支持内部拉电阻。

他们是否需要在板上为这些输入引脚放置外部拉电阻?

如果他们将这些引脚配置为 GPIO 输出、那么他们可以将这些引脚断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tsurumoto、

    感谢您的查询。

    它们是开漏输出型 I2C 接口。

    无论 IO 配置如何、在使用或未使用 IO 时、都建议使用上拉电阻。

    两种用例都需要上拉电阻。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tsurumoto、

    谢谢你。

    仅供参考、SOC 数据表引脚连接部分包含 MCU_I2C0 和 I2C0(开漏输出缓冲器类型 I2C 接口)的连接要求。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除了此处的问题并移至  AM2432:I2C1 和未使用引脚的引脚多路复用/拉取处理 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 MCU_I2C0、是否可以在不使用外部拉电阻的情况下直接连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tsurumoto、

    谢谢你。

    关于 MCU_I2C0、是否可以在不使用外部拉取的情况下直接连接到 GND?

    应该还可以。

    我 知道您希望这 2 个电路板兼容 — 一个使用 I2C、另一个未使用 I2C。

    在这种情况下、需要上拉 I2C 接口。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tsurumoto、

    [报价 userid=“74227" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors---internal/f/processors---internal-forum/1625845/am2432-pin-mux-pull-handling-for-i2c-and-unused-pins/6268395

    该 I2C 引脚如何?

    此引脚似乎支持内部拉电阻。

     

    在博尔达没有外部拉力的情况下保持开放是可以的吗?

    [/报价]

    仿真开漏有特定的要求。

    你会不会介意开始一个新的线程,只是为了不混合开漏和仿真开漏。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许已启用的输入缓冲器悬空可能会损坏输入缓冲器。 因此、 在启用相关输入缓冲器的情况下、您的系统设计绝不能允许任何 AM243x 数字引脚悬空至 1/2 Vs 电位。

    I2C0 和 MCU_I2C0 引脚 需要连接外部上拉或外部下拉 电阻、因为只要为器件加电、默认情况下就会启用与这些引脚关联的输入缓冲器。 如果没有外部拉电阻、它们将悬空、直到软件有时间启动和禁用与这些引脚关联的输入缓冲器。

    默认情况下、大多数 AM243x 数字引脚在其输入处于禁用状态的情况下上电。 只要相关的输入缓冲器默认被禁用而从不通过软件启用、您就无需将外部拉电阻连接到未连接任何信号布线的引脚。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的宝贵意见。

    一个问题是、在不使用时、开漏输出缓冲器型 I2C 接口是否可以直接接地。

    请稍候。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以将通过“I2C OD I2C“ FS 缓冲器类型实现的引脚直接接地、因为不可能导致输出  发生任何争用、因为它无法驱动高电平。

    此致、
    Paul