This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:CAN't 使用 ADAS microSD 卡映像进行引导

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630584/j722sxh01evm-can-t-booting-with-adas-microsd-card-image

器件型号: J722SXH01EVM

您好:

我尝试使用 ADAS Linux SDK 中预编译的二进制文件和 create-sdcard.sh 脚本创建 ADAS microSD 卡映像、但 SD 卡无法启动;终端中没有文本。 (我已经尝试了许多不同品牌的 microSD 卡。)

但是、当我使用 EdgeAI SDK 中的相同脚本时、启动过程非常顺利。 我看到脚本是相同的。

为解决引导问题、我从 EdgeAI 复制引导分区、并在 microSD 卡中将 rootfs 保留为 ADAS。  

这一次、HDMI 和 DP 都无法正常工作。 当两个映像都是为同一 EVM 开发时、为什么会出现这些问题?

能为我提供一个您确定可以正常工作的 ADAS 图像吗?  


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了另一个 microSD 卡,问题已经解决。