This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:DRP 配置

Guru**** 2962480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630091/am62a7-configuration-of-drp

器件型号: AM62A7

您好、

我对 AM62A EVM 上的 DRP(双角色端口)配置有疑问。 如何将电路板设置为通过 USB 连接到笔记本电脑时用作外设?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将把这一主题发送给我们的专家以供进一步评论。 请在一天或两天内答复除外。

    您可以按照 USB 设备提供的说明 在设备模式下配置 USB。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilberth:

    USB 端口模式在器件树中配置。 SDK Linux 已将 USB0 端口(连接到 SK-AM62A EVM 上的 USB Type-C 连接器)配置为双角色端口。 您唯一需要做的是在 EVM 上引导 Linux 后、加载您选择的 USB 小工具驱动程序。