This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:5 端口交换机

Guru**** 2953530 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630416/am6442-5-port-switch

器件型号: AM6442
Thread 中讨论的其他器件: TMDS64EVM

您好、
是否可以设计一个 5 端口交换机、通过 Linux/CPU 路由软件包? 我们有什么例子吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、  

    我们将集成一个 dtbo 示例、使用 DP83TG720 子板通过 ICSSG0 引脚连接到 AM64x (TMDS64EVM)、在 3 个已在 EVM 上的端口顶部添加 2 个端口。  https://lore.kernel.org/all/20260323090358.632329-1-m-malladi@ti.com/ 这尚未集成到 SDK 版本中、它正在进行向上流式传输。  

    虽然用户不一定需要专门使用 DP83TG720(即 SPE)、但 dtbo 应向客户提供一个示例、说明如何更改器件树以为额外的 PHY 启用 ICSSG0。  

    我的内核 (6.1) 版本很旧、但可能不适用于未来的内核版本、因为新内核版本的设备树语法经常发生变化、这就是为什么我们试图获得 dtbo 流式传输的原因。 如果现在需要示例、可使用链接中的更改指导您了解需要在器件树中进行哪些更改。

    -道林