This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:NAND 替代产品

Guru**** 2955920 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626933/am3352-nand-replacement

器件型号: AM3352
主题中讨论的其他器件: TMDXEVM3358

尊敬的支持团队:

我们的客户目前正在使用 MT29F2G16ABAEAWP-AIT:E 来实现 AM3352BZCZ100 的引导 ROM。
由于此器件已达到 EOL、他选择 MT29F2G16ABAGAWP-AIT:G 作为替换器件并评估了其启动功能。
通过 MMC 引导时、他确认已正确识别替换设备的 NAND 容量。
但是、将启动映像写入替换器件并使用 NAND 引导配置为电路板上电后、UART(调试)输出仅显示“CCC..."</s>“ 并且系统无法引导。
替换器件将满足 AM3352BZCZ100 的引导 ROM 要求、  
但是、 您能否提供有关从 NAND 引导失败的任何可能原因的建议?  

此致、
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    您是否可以通过调试探针访问 AM335 寄存器?

    您能否读取以下寄存器的值?

    • 0x44e10040 CONTROL_STATUS 寄存器 — 有助于了解 sysboot 引脚是否正确锁存
    •  -可以显示 ROM 代码的引导进度

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:  

    客户需要使用新器件更改 ECC。 通过在引导模式中禁用 ECC、用户或许能够证明它是 ECC。
    “C"字符“字符表示 UART 引导正在从 UART 终端搜索引导映像。
    器件差异如下所示:

    EOL 部件(靴子)
    MT29F2G16ABAEAWP-AIT:E
    主要特性:需要 4 位 ECC、1 页=(1K + 32) 字

    数据表:m69a_2gb_ecc_nand.pdf — 修订版 T 02/18 EN    
    符合 Open NAND 闪存接口 (ONFI) 1.0 标准
    16 位
    3.3V
    内部 ECC? (如果工作,可能会被禁用)
    阵列组织–MT29F2G16 (x16)
    1 页=(1K + 32 个字)  
    1 个块=(1K + 32) 字 x 64 页=(64K + 2K) 字
    1 平面=(64K + 2K) 字 x 1024 个块= 1056Mb
    1 个器件= 1056Mb x 2 个平面= 2112Mb  (双平面)

    –页面大小 x16:1056 个字 (1024 + 32 个字)
    –块大小:64 页(128K + 4K 字节)
    –平面尺寸:2 个平面 x 每平面 1024 个块
    –设备大小:2GB:2048 块

    参数页字节 112 位数 ECC 位 04h


    更换部件(不引导 — 进入辅助 UART 引导“C"字符“字符)字符)
    MT29F2G16ABAGAWP-AIT:G
    主要特性:需要 8 位 ECC、1 页=(1K + 64) 字

    数据表:m79a_2gb_parallel_nand_auto.pdf
    符合 Open NAND 闪存接口 (ONFI) 1.0 标准
    16 位
    3.3V
    禁用内部 ECC
    1 页=(1K + 64) 个字
    1 个块=(1K + 64) 字 x 64 页=(64K + 4K) 字
    1 个 LUN =(64K + 4K) 字 x 1024 块= 1088Mb(LUN =平面?)

    –页面大小 x16:1088 个字 (1024 + 64 字 )
    –块大小:64 页(128K + 8K 字节)
    –平面尺寸:2 个平面 x 每平面 1024 个块
    –设备大小:2GB:2048 块

    参数页字节 112 位数 ECC 位 08h

    -标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    感谢您的支持。

    更改了 SYSBOOT 配置引脚 SYSBOOT [9]
    从 0(ECC 由 ROM 处理)到 1(ECC 由 NAND 处理)、
    并确认当前启动映像可以正常启动。
    我们的客户了解此问题是由差异引起的
    介绍了如何处理 ECC 数据的带外 (OOB) 区域。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    更改 SYSBOOT[9]是查看问题是否由 ECC 不匹配引起的最佳测试。

    但请注意 — 更改 SYSBOOT [9]并不是一个问题 见解 因为此 NAND 的器件型号指示 内部 ECC 已禁用、所以对此问题解决。 根据数据表、启用了内部 ECC 的器件型号为 MT29F2G16ABAGAWP-AIT E :G

    他们需要使用正确的 BCH 方案对 NAND 进行重新编程、ROM 引导加载程序将根据 OOB 大小由该 NAND 使用。

    让我澄清一下将使用哪种 BCH ROM 并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    感谢您的额外输入!
    我将与客户分享上述信息。

    我正在等待您的反馈、了解 ROM 采用的重新编程方法和 BCH 方案。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:
    以下是对 ROM 和 u-boot/Linux 中使用的 BCH 方案的引用。
    https://www.kernel.org/doc/Documentation/devicetree/bindings/mtd/gpmc-nand.txt

    客户电路板中是否与当前的 NAND 器件一起使用了 SoC-ECC 或 NAND 片上 ECC?

    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    感谢您的支持。

    当前产品 (MT29F2G16ABAEAWP AIT:E) 和替换器件 (MT29F2G16ABAGAWP AIT:G)
    用于在 SoC 端 (SoC ECC) 执行 ECC 处理的配置。

    了解此备选器件没有硬件问题且可以使用是正确的
    重新配置软件以反映 BCH8 (8 位 ECC) 和 OOB 大小:128 字节等信息?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:
    在当前产品 (MT29F2G16ABAEAWP AIT:E) 中、客户软件中使用的 BCH 方案是什么?
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    感谢您的答复。

    BCH 方案为 BCH8。
    关于写入过程、测试了以下两种方法、结果相同。

    1.通过 MMC 引导 CPU ,然后将生产单元上当前使用的引导映像从 CPU 写入更换单元。

    2.怀疑在创建启动映像时可能需要考虑以下几点,我创建并编写了(1024 + 64 字)版本的启动映像
    并编写了它、但结果保持不变。

    (当前产品)页面大小 x16:1056 个字(1024 + 32 个字)
    (替换产品)页面大小 x16:1088 字(1024 + 64 字)

    客户的 CPU 电路配置与 TMDXEVM3358 评估板的配置几乎相同。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:
    根据新的 NAND (MT29F2G16ABAGAWP-AIT:G) 几何结构、需要在客户软件中使用 BCH16 来进行 GPMC-n 和刷写和引导。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    感谢您的支持。

    我将与我的客户分享。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:
    我们来了解客户软件中新 NAND 器件使用 BCH16 设置时的测试结果。
    此致、
    - Hong