This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXENETXPANEVM:LPDDR4 EMIF/ DDR16 / 6.3.229 多相 ECC ->安全手册

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1629522/j721exenetxpanevm-lpddr4-emif-ddr16-6-3-229-multi-phase-ecc---safety-manual

器件型号: J721EXENETXPANEVM

如有必要、请更正(6.3.229 多相 ECC ->安全手册):

 

E40 (LPDDR4 EMIF/DDR16/多相 ECC):

1.1. ECC 函数产生 1/9 的额外    开销

1.2. ECC 逻辑位于 MSMC2DDR 桥接层、与内核 A72、R5F 互连。

1.3.有两个物理突发、一个用于数据突发、另一个用于 ECC 突发

1.4.a(64 位)8 字节长、有 1 个 SECDED、一个 32 字节长的突发包含 4 个 SECDED 字、及其 8 位(1 字节)综合征。

1.4.1.则表示 8 字节数据存在 1 字节 SECDED 综合征;

1.5、策略:在 32 字节突发时检查 ECC;

1.5.1.通过 ESM 报告的错误;

1.6 读取/写入:

1.6.1 读取 32 字节突发

1.6.2.修改 4 个字节(应用程序有效载荷)

1.6.3.重新计算受影响的 8 字节(64 位量子)的 SECDED

1.6.4.写回新数据和 ECC 综合征;

1.7.初始化时应禁用 ECC 校验

1.7.1 在 LPDD4 初始化时启用 ECC(9.13.3.2→注释)

1.8. DDRSS→3 独立的 ECC 保护区域 (R0、R1、R2)→

1.8.1 对于 DMA 缓冲器、禁用 R0、R1、R2→之外的 ECC 区域、非关键日志→应用 CRC 检查、以避免性能开销(DDR14→安全手册);

1.9. 1 位错误的“DRAM 未更新“方面→ 对于 1 位错误、MSMC2DDR 桥接器纠正该错误并将其返回给请求者;但是、内存中的实际数据未更改。

1.9.1 这意味着集成商必须实施清理策略:定期重新读取和重新写入累积了 1 位错误的位置、以防止后续独立位翻转将可纠正的 1 位错误转换为不可纠正的 2 位错误。

参考资料:

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/developer_notes_ddr_inline_ecc.html

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-qnx-j784s4/08_06_00_07/exports/docs/developer_notes_ddr_inline_ecc_support.html

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请联系当地支持人员、获取有关此主题的帮助。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josiitaa:
    感谢您的反馈。
    我当地公司支持团队推荐了 E2E 路径。 如需 TI 支持、请将联系信息发送给我。
    此致、
    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    请联系 Berthet, Anthony (a-berthet@ti.com)

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josiitaa:
    对不起,上次我错了你的名字。
    谢谢;我会联系 Anthony。
    此致、
    Alexander