This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:帮助连接 RJ45

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630097/sk-am62b-p1-help-with-rj45-connection

器件型号: SK-AM62B-P1

您好、

我想知道、如果我仅使用来自 DP83867IRRGZ 且连接到 2 线对引脚 RJ45 磁性元件的 TD_A 和 TD_B 引脚、连接是否可行? 我分享了下面原理图的屏幕截图。  如果是、以下原理图是否满足要求?

SK-AM62B-P1 使用所有连接到 RJ45 连接器的 TD - A、B、C、D 对引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FNU:

    换句话说、您需要使用 100 Base-T RJ-45 +磁性元件和 1000 Base-T(千兆位 PHY)

    虽然我在互联网上看到了几个看起来可能的地方、但我认为这不是 TI 测试或推荐的内容。

    建议的配置为:

    采用 1000Mbps 磁性元件的 1000Mbps PHY

    采用 100Mbps 磁性元件的 100Mbps PHY

    您可以在 TI.com 上搜索 100 Base-T PHY、或将 RJ-45 替换为 1000 Base-T 器件型号。 在后一种情况下、如果需要、您仍可以在软件中将速度限制为 100Mbps。

    此致、

    Stan