This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62A/AM62L 工业协议 (EtherCAT、Profinet、EtherNet/IP、Profibus) 支持查询

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L, PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630194/am62l-am62a-am62l-industrial-protocol-ethercat-profinet-ethernet-ip-profibus-support-query

器件型号: AM62L
主题中讨论的其他部件: Profibus

尊敬的 团队:
我们有关于 AM62A 和 AM62L 上的工业协议支持的疑问:

 

  • AM62A 和 AM62L 是否支持 EtherNet/IP、EtherCAT、Profinet 和 Profibus 等协议?
  • 这些 SoC 上是否存在任何会影响实施的硬件限制(例如缺少实时外设)?

谢谢。此致  

J S Ninad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们在工业通信协议方面的标准优惠不涵盖 AM62。  

    AM62 不包含完整实时功能所需的 ICSS。 尽管如此、执行工作可能有限。 例如 PROFINET 一致性 B 类  

    如果您对移植这些产品感兴趣、建议联系您当地的 TI 销售代表。  

    此致

    Christof