This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:将 MIPI-CSI 连接到 FPGA 的可行性

Guru**** 2960050 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628374/am2732-feasibility-connecting-mipi-csi-to-fpga

部件号: AM2732
主题: AWR2243 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 专家:

我们知道、AM273 通常用于雷达案例、以使用与雷达器件相连的 CSI。

最近、我们的行业客户需要一个 MCU/处理器、它需要一个支持 MIPI-CSI 来接收来自 FPGA 的数据。 客户正在尝试选择我们的 AM273、并计划使用 AM273 EVM 来测试其用例。

在他们开始设计之前、我想告诉大家、我们的 AM273 CSI 是否能够连接基于 MIPI 的 FPGA? 可以基于 AM273 EVM 进行这个实验吗?

您能帮助分享您的建议吗?

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    对延迟深表歉意。  我将邀请另一位 AM273 CSI 专家解答您的问题。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    AM273x 实现了符合 CSI2.0 修订版 1.2 标准的 CSI2.0 4 通道接收器、最大 RX 速率数据速率仅为每通道 900Mbps。 因此、AM273x 将与具有相同修订版本 和数据速率的 FPGA CSI2.0 D-PHY TX 电气兼容。

    但是、目前针对这些 RX 的 SDK 软件支持仅限于 SDK 中定义的雷达用例。 因此、客户需要从 SDK 中提供的内容开始、并针对其特定用例编写自己的 CSI RX 驱动程序配置。 TI 仅验证了 AM273 上的 CSI RX 与配对的 AWR2243 雷达器件。  

    如果有用、请告诉我。

    -兰迪