This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:需要 USB DFU 支持

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1629985/audio-am62d-evm-usb-dfu-support-is-needed

器件型号: AUDIO-AM62D-EVM

我尝试按照 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components /U-Boot/UG-DFU.html 中的说明、使用 USB DFU 加载 tiboot3.bin

但有问题:

1) 运行 dfu-util -R -a bootloader -D tiboot3.bin 后、我看到控制台显示以下错误:

U-Boot SPL 2025.01-00502-g5350f13b6639 (2025 年 6 月 26 日 — 14:32:24 +0000)
SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b'11.1.2--v11.01.02(花哨 Rat)')
SPL 初始栈使用量:17056 字节
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置主板###

dfu-ytil -l 显示以下内容:

dfu-util 0.11

版权所有 2005-2009 Weston Schmidt、Harald Welte 和 OpenMoko Inc.
版权所有 2010-2021 Tormod Volden 和 Stefan Schmidt
此程序是免费软件、完全没有保修
请向 http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/报告错误

无法检索语言标识符
无法检索语言标识符
无法检索语言标识符
无法检索语言标识符
找到 DFU:[0451:6165] ver=0200、devnum=22、cfg=1、intf=0、path=“1-1.3",“,</s>、 Alt=1、name=“unknown",“,serial="unknown"、serial="unknown"</s>“ “
找到 DFU:[0451:6165] ver=0200、devnum=22、cfg=1、intf=0、path=“1-1.3",“,</s>、 Alt=0、name=“unknown",“,serial="unknown"、serial="unknown"</s>“ “

这些步骤与 TI 的指令步骤不同。 它们是正常的吗?

2) 显示“按此顺序发送引导映像:tiboot3.bin -> sysfw.itb -> tispl.bin -> u-boot.img“的 TI 指令。 在 Linux sdcard 版本中、没有 sysfw.itb 的映像、构建中的映像的正确名称是什么?

谢谢爱平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的爱平:

    您是否使用配置重建 tiboot3.bin “ am62dx_evm_r5_defconfig am62x_r5_usbdfu.config“?

    如果没有 am62x_r5_usbdfu.config、则在 tiboot3.bin/中不会启用 DFU 函数