This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:TIDA-010944 REV2 兼容

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, TIDA-010944, MSPM0G1106, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1629820/mspm0g1106-compatibility-of-tida-010944-rev2

器件型号: MSPM0G1106
主题中讨论的其他器件: TIDA-010944、MSPM0G3507、 SysConfig

您好、

我正在从事基于 Texas Instruments 的 TIDA-010944 REV2 参考设计的智能能量计设计。

目前、我拥有 TIDA-010944 REV2 的硬件设计和引脚配置。 但是、我使用 MSPM0G1106 MCU、而不是参考设计中使用的 MSPM0G3507。

我找不到任何与 TIDA-010944 类似的在 MSPM0G1106 上实现单相电能计量的 SDK 或固件支持。

请您澄清一下:

  1. MSPM0G1106 上是否有任何现有固件或 SDK 支持电能计量?
  2. 如果没有、建议采用什么方法来调整 TIDA-010944 固件或将其移植到 MSPM0G1106?
  3. MSPM0G1106 是否有任何轻量级计量库或示例?
  4. 由于资源限制、您是否建议为此应用切换到 MSPM0G3507?

我的目标是实现具有电压、电流、功率和电能测量功能的单相智能能量计。

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Preeti、
    1.没有具体说明、但您应该能够使用原始 TIDA-010944 工程并将其迁移到所需的器件和封装(SysConfig 在其工具中提供了迁移选项)。
    2.我在第 1 步中提到的。
    3.不是我知道的。 但是、MSPM0G3507 和 MSPM0G1106 具有相似的功能、固件应适用于 MSPM0G1106。
    4.如有必要,可以这样做。 但是、除非引脚的可用性受到限制、否则我认为没有必要这样做。
    此致、
    Diego Abad