This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:正确的 PSDKQA

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630861/tda4vm-correct-psdkqa

器件型号: TDA4VM

请将此视为对请求编号 E2E1626882 的答复。 我尝试过在该主题上发表评论、但我无法做到这一点。

我们认为该链接适用于 TI J721E/AM752x EVM。 但是、我们需要为 TDA4VM 处理器入门套件提供 PSDK QA 封装、器件型号为 J721EXSKG01EVM。

您能否确认此封装是否足以满足两块电路板的需求?

在开发方面、我们目前正在使用名为“QNX SDP 8.0 BSP for Texas Instruments Jacinto 7 TDA4VM 入门套件“的 BSP。

为了进一步开发、我们需要适当的 PSDK QA 包。

我们请求您支持尽早解决此问题。

 

谢谢、此致

Aparna C Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    old thread -->  TDA4VM:要求 TDA4VM 处理器使用 PSDK 。  此主题已锁定、 因此我们无法发布回复。

    尊敬的 Aparna:

    是的、上面的帖子 (https://www.ti.com/tool/download/VDD-J721E) 中提供的链接 适用于  TI J721E/AM752x PROCESSOR-SDK-QNX。 TI 尚未验证该 PSDK QNX 版本是否适用于 TDA4VM 处理器入门套件、因此无法正式支持您的申请。

    您能否确认此软件包是否足以满足两个主板的需求?

    如上所述、TI 尚未在入门套件上验证此 SDK 版本、因此我们无法确认是否支持该电路板。 但是、您可以在您的终端尝试此操作、因为 SDK 包含完整的源代码、如有必要、可以自行构建和验证。 但请注意、 TI 不支持对其有任何疑问。

    谢谢。