This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:从 GEL 文件启用 GPMC 时钟

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630408/am2434-enable-gpmc-clock-from-gel-file

器件型号: AM2434

尊敬的 TI:

我想从 GEL 文件初始化 GPMC 端口、以便在 CCS 中进行 PSRAM 访问。

我可以初始化 PADCONFIG 寄存器、可以设置区域并知道要写入 GPMC 配置寄存器的内容、但不能为 GPMC 模块产生时钟、因为该函数缺失:

SoC_moduleClockEnable (TISCI_GPMC0、1);  

您是否实施了它?

此致、Kalman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“460110" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630408/am2434-enable-gpmc-clock-from-gel-file

    SoC_moduleClockEnable (TISCI_GPMC0、1);  

    您是否实施了它?

    [/报价]

    我们 在 GEL 文件中定义了 SET_MAIN_PSC_STATE () 函数、您可以使用该函数为所需时钟启用 LPSC 门。 该函数在${CCS}\ccs\ccs_base\emulation\gel\AM24x\AM24_PSC\AM24_PSC.gel 文件中定义。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的提示!

    它在修复  AM24_PSC.gel 文件中的一个旧错误后工作!

    错误位于第 201 行:

      address_offset = 0x80000000;

    它必须为 0!

    我在 CCS 12.10、12.81、20.31 中看到了相同的错误。

    此致、Kalman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的提示!

    它在修复  AM24_PSC.gel 文件中的一个旧错误后工作!

    错误位于第 201 行:

      address_offset = 0x80000000;

    它必须为 0!

    我在 CCS 12.10、12.81、20.31 中看到了相同的错误。

    此致、Kalman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在修复  AM24_PSC.gel 文件中的一个旧错误后工作!

    很高兴知道它是有效的。 感谢您报告该错误。 我将为上述问题创建一个内部 Jira 工单。

    此致、

    Tushar