This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:DP83869HMRGZT 接口与 AM625 定制电路板相连

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628422/sk-am62b-p1-dp83869hmrgzt-interface-with-am625-custom-board

器件型号: SK-AM62B-P1
主题中讨论的其他器件: DP83869AM625

尊敬的团队:


我正在使用 AM625 且连接到 DP83869HMRGZT 的定制电路板。 我目前的理解是、AM625 应通过 RGMII 连接到 PHY、DP83869 应通过 SFP/光学路径处理面向光纤的侧。

我的预期测试路径是:

AM625→RGMII→DP83869HMRGZT→SFP/光纤→光纤电缆→UMC-GA1F1T

在继续之前、我想确认对此设置的硬件接口支持和 Linux 驱动程序支持。

当前观察结果

  • Linux 正在我的 AM625 定制板上引导。

  • 我使用 DP83869HMRGZT 作为外部以太网 PHY。

  • 我想通过 SFP/光纤测试路径使用该板。

  • 我遇到问题 PHY ID 检测/PHY 未正确识别

  • 因此、我不确定问题是否是:

    • PHY 搭接模式、

    • PHY 地址搭接、

    • MDIO 通信、

    • 复位时序、

    • 设备树配置、

    • 或内核驱动程序支持/版本

我希望获得有关这主要是硬件配置问题还是驱动程序/软件支持问题的指导。

我可以分享设计的原理图页面。


此致、
Mallika



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请附上您的 DTS 和引导日志吗? ethtool eth0 的结果有何不同? 我假设 eth0 是接口。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patton:

    这是 Bootlog。
    Schematics.e2e.ti.com/.../6177.Optilink1_5F00_sch.pdf 随附


    => printenv fdtfile
    fdtfile=ti/k3-am625-sk.dtb

    e2e.ti.com/.../cust_5F00_post_5F00_0324.txt
    此致、
    Mallika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否重新附加 DTS 文件? 我不知道 PHY 地址是什么。 似乎您尝试附加 dtb 文件。  

    查看启动日志和末尾的 ethtool 输出、未针对地址 1 识别 PHY。  

    附上 DTS 文件后、我将审核并可能要求 PHY 团队进一步审核。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../optilink.txt
    尊敬的 Patton:


    附件是 文本格式的 DTS 文件。

    作为参考、我们的硬件为:

    • RGMII1 = DP83867
    • RGMII2 = DP83869

      我分享了定制电路板的原理图。

    此致、
    Mallika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法很好地遵循 DTS、 这是从 DTB 反向编译的吗? 如果可能、我需要查看源名称、但很难跟踪 PHY 的包含方式。

    此致、

    Schuyler