This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:为 TDA3MV 创建开发人员环境

Guru**** 2952460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1631485/tda3mv-creating-the-developer-environment-for-tda3mv

器件型号: TDA3MV

尊敬的团队:

我正在 Windows 主机上设置 TDA3x Vision SDK、并且在安装/编译过程中遇到问题。

###环境详细信息:
SDK - TDA3x Vision SDK (03.08.00.00(2019 年 12 月 25 日)
-主机操作系统: Windows(版本,例如,Windows 10 64 位)
-硬件:TDA3x EVM

请检查构建日志 attached.Build_logs30_03_2026.txt  

您能否帮助我解决此问题或指导我完成正确的设置步骤?

此致、  
Chaithra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chaithra B V ,

    如上所述、此部件的软件现在非常旧、并且尚未为现代 Windows 操作系统维护。 此旧 SDK 处于原样状态、没有任何正在进行的开发。

    您能告诉我您正在遵循哪些记录的步骤吗?

    您是否可以尝试从 Linux 计算机进行编译? (我过去只成功构建了 Linux。)

    -Josue