This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:TMDS64EVM 技术查询

Guru**** 2961050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1631375/tmds64evm-tmds64evm-technical-inquiry

器件型号: TMDS64EVM

我想知道在遵循 TI 网页中 TMDS64EVM 快速指南时、为什么 Linux 引导日志中会显示[Faile]日志、如下所示。

【确定】已在 tty1 上启动 Getty。
【确定】已在 ttyS2 上启动串行 Getty。
【确定】达到目标登录提示。
正在启动同步系统和硬件时钟...
【确定】已启动 LLDP 守护程序。
【失败】无法启动同步系统和硬件时钟。
有关详细信息、请参阅“systemctl status sync-clocks.service'“。
[ 12.690159] CAN 器件驱动程序接口
[ 12.774781] OMAP-MAILBOX 29020000.邮箱:OMAP 邮箱版本 0x66fc9100
[ 12.786145] OMAP-MAILBOX 29040000.MAILBOX:OMAP MAILBOX rev 0x66fc9100
[ 12.797572] OMAP-MAILBOX 29060000.MAILBOX:OMAP MAILBOX rev 0x66fc9100
[ 12.930817] at24 0-0050:未找到电源 VCC、使用虚拟稳压器
[ 13.002670] at24 0-0050:131072 字节 24c1024 EEPROM、可写、1 字节/写入
[ 13.118624] davinci_mdio 300b2400.mdio:在手动模式下配置 MDIO
[ 13.167541] davinci_mdio 300b2400.mdio:DaVinci MDIO 修订版 1.7、总线频率 1000000
【确定】已启动简单网络管理协议 (SNMP) 守护程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong Gyun:

    ]当遵循 TI 网页中的 TMDS64EVM 快速指南时、我想知道为什么 Linux 启动日志中会显示[faile]日志、如下所示。

    当 systemd 无法启动任何 systemd 服务时、系统就会生成此类错误。 通常、这些故障意味着 Linux 系统未能依赖运行 systermd 服务。

    [failean]无法启动同步系统和硬件时钟。
    有关详细信息、请参阅'systemctl status sync-clocks.service'。

    但是、我使用 SDK11.02 默认 WIC 映像来引导 TMDS64EVM、我看不到任何 systemd 故障。

    SDK11.02 Linux 映像中不存在 sync-clocks.service:

    root@am64xx-EVM:~# systemctl status sync-clocks.service
    无法找到商品 sync-clocks.service。