This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:查询 TI InstaSPIN-FOC 算法

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625750/tms320f2800156-q1-inquiry-about-ti-instaspin-foc-algorithm

器件型号: TMS320F2800156-Q1

您好专家、

我们目前正在尝试使用 InstaSPIN-FOC 算法在无传感器模式下驱动 SPMSM 电机。

我们的系统采用双分流器电流检测配置(相电流 A 和 C)、最大相电流为 50A

当我们输入速度基准值以−40°C 的速率驱动电机时(这种情况会对电机施加最高负载,因此我们在此条件下执行测试)、通过 CAN 通信报告的 ActRPM 保持为 0。
但是、电机旋转速度似乎非常慢。

ActRPM 保持在 0 约 20 秒、然后突然跳至 60 RPM 或 80 RPM。
速度不是逐渐增加(例如,20→40→60RPM)、而是突然出现、这似乎很不寻常。

  1. 在这种情况下、我们应检查 InstaSPIN-FOC 算法的哪些部分来解决此问题?
    (例如,是否应调整电机相电阻等参数。)

  2. 建议进行哪种调优或参数调整、以提高 InstaSPIN 无传感器控制在低温和高负载条件下的稳健性?

  3. 此外、在我们的双分流器配置中、当 A 相、B 相和 C 相低侧开关开启 (PWM 计数器= 0) 时、会设置相电流 ADC SOC 标志。
    这种方法是否会导致上述问题?
    如果是、TI 是否会为这种情况提供推荐的双分流器采样逻辑?

此致、

李云诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunseong

    1.不确定您是如何通过 CAN 接口传输速度信息的。 通常、启动过程是首先运行开环启动、然后在电机达到一定速度时使用 FAST 观测器切换到闭环。

    2.对于低温,最大的风险是电机参数的变化。 如果要提高性能、您可能需要在不同的温度范围内校准电机参数并针对 FAST 观测器 进行相应的更改(如果您的电机参数变化很大)。

    3.由于您只有 2 个分流器、因此如果两相之一的低侧导通时间非常短、您可能会面临获取相电流反馈的挑战。 您可能需要限制调制指数以确保两个相位始终具有足够的低侧开关导通时间。

    Han