This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:AM69 功耗工具:sprujb1a

Guru**** 2923630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626281/am69a-am69-power-consumption-tool-sprujb1a

器件型号: AM69A

好的一天、

希望申请对 Excel 工作表 sprujb1a 的支持。

通过打开 Excel 工作表,它会显示一些正确的预先计算的值,当我开始用 slef 做一些事情的结果是不正确的,即使我按下 reset-button,然后填充用例,然后计算结果是不正确的!

请检查并给我一些提示如何使用。

谢谢!

此致

Oleg   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oleg、

    这与我们的 结果/期望不符。  能否 总结一下您正在使用的 windows/excel 版本?  只是为了设定期望... 我们不太可能 复制您的确切 PC 设置、但想知道您的设置、以防它是旧/奇怪的。

    您可以尝试使用其他 PC/Excel 版本进行健全性检查吗?  

    谢谢、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oleg、

    健全性检查...当 Excel 打开文件时、您需要“启用宏“。  你在做什么?

    谢谢、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    同时、我执行了全新的 Windows 和 Office 软件包安装、现在我获得了可靠的结果。 这样我就可以顺利地继续工作。

    我还通知了我们的 IT 团队、因为这似乎很重要。

    感谢您的答复!

    此致、

    Oleg