This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:具有自定义构建固件的 SDK 11.01.07.05 — 缺少 rpmsg 端点

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630014/am62a7-q1-sdk-11-01-07-05-with-custom-built-firmware---missing-rpmsg-endpoints

器件型号: AM62A7-Q1

您好、

我运行的是基于 11.1 的系统、带有自定义构建固件、偶尔会在 DM R5 上看到缺少 rpmsg 端点(这意味着 ISP/LDC/MSC 无法正常工作)。

我在每次启动时都运行一个脚本、检查是否存在所有 rpmgsg 端点、如果缺少某些端点、我会触发看门狗重新启动以尝试恢复。

[    4.818106] check-multiscaler.sh[281]: Found: virtio0.rpmsg_ctrl.0.0
[    4.832524] check-multiscaler.sh[281]: Found: virtio0.rpmsg_ns.53.53
[    4.845116] check-multiscaler.sh[281]: Found: virtio1.rpmsg_chrdev.-1.14
[    4.854229] check-multiscaler.sh[281]: Found: virtio1.rpmsg_ctrl.0.0
[    4.871232] check-multiscaler.sh[281]: Found: virtio1.rpmsg_ns.53.53
[    4.871584] check-multiscaler.sh[281]: Found: virtio2.rpmsg_chrdev.-1.13
[    4.901218] check-multiscaler.sh[281]: Found: virtio2.rpmsg_chrdev.-1.14
[    4.901592] check-multiscaler.sh[281]: Found: virtio2.rpmsg_ctrl.0.0
[FAILED] Failed to start Check Multiscaler RPMSG Devices.
[    4.910985] check-multiscaler.sh[281]: Found: virtio2.rpmsg_ns.53.53
[    4.940740] check-multiscaler.sh[281]: Found: virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.21
[    4.952552] check-multiscaler.sh[281]: Summary: Found 10 of 12 required files
[    4.965906] check-multiscaler.sh[281]: Missing required rpmsg devices:
[    4.976535] check-multiscaler.sh[281]:   - virtio1.rpmsg_chrdev.-1.13
[    4.992435] check-multiscaler.sh[281]:   - virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.21
[    5.004671] check-multiscaler.sh[281]: System needs reboot

我看到大约 17%的时间出现此问题(631 次重新启动和 103 次发生)。

我的理解是应该在 11.1 中修复此问题、是否可以通过对固件构建器进行任何更改来解决此问题? 我有一种机制、即、如果我们连续 3 次进入看门狗复位、则在 u-boot 中以低功耗 (wfi) 停止电路板、631 重新启动后就会发生这种情况。

我用于测试的脚本:

 errors=0 ; count=0 ; while true; do let count=$count+1 ; let resetreason=$(ssh root@172.16.40.115 /mnt/data/resetreason ); if [$resetreason -gt 1 ];然后 let errorssh=$errorssh+1 ; fi ; fi root@172.16.40.115 rebook; echo “Cycle $count“; echo “Errors :$errors“; Sleep 15; done

(我通过从 CPU 读取 reason 来设置 u-boot 中的 reboot reason、并将其保存在 resetreason 变量中,该变量被添加到内核命令行中)。

此致、

Bas Vermeulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bas:

    一些启动问题、以便我更好地了解情况(是的,我以前见过这样的问题,但在我的 11.1 中我不知道):

    1. 在这里失败的始终是相同的 rpmsg 端点吗?
    2. 问题是否始终是同一个核心?
    3. 您能否确认使用的是更新的固件、以及 SDK 中提供的固件?  
      1. 我想在库存 SDK 上自行重现此问题。 脚本是在 u-boot 还是 Linux 终端中运行? 该 IP 地址是发送到台式 PC 还是 EVM? 我需要更多的信息来尝试这个自己
    4. 您的引导分区中 uEnv.txt 的内容是什么?
    5. 您能否从发生此问题的场景中共享 u-boot / linux-boot 日志?

    我估计在启动/连接 Remoteproc 内核时、此问题从引导流程中的某个位置开始

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reese:

    1. 在这里失败的始终是相同的 rpmsg 端点:是的、始终  缺少 virtio1.rpmsg_crdev.–1.13 和 virtio1.ti.ipc4.ping-pong.–1.21。
    2. 问题是否始终是同一个内核:是的、它始终是 virtio1、即容纳 VPAC 组件的 DM-R5。
    3. 您能否确认您使用的是更新的固件与 SDK 中包含的固件:我为 DDR_SHARED_MEMORY (252MB、而不是默认固件使用的 172MB) 构建了一个具有扩展内存区域的自定义固件。 我可以提供固件构建器的补丁(以及用于构建所有内容的脚本)。
      a.我在引导期间在电路板上运行了一个脚本、用于检查所有 12 个 rpmgs 端点是否存在、如果其中一个或多个端点缺失、则会触发看门狗重新启动。 在 u-boot 中、我向引导序列添加了一条(自定义)命令、用于检查看门狗复位状态并将其记录在变量中。 该变量由我的 boot 命令用作内核命令行参数(0 =冷启动、1 =热启动、2 =看门狗复位)。
      上面的命令会检查内核命令行以查看我们是否进行了看门狗复位、然后重新启动电路板、并一直这样做。
    4. 您的引导分区中 uEnv.txt 的内容是什么:我们不使用 uEnv.txt、但 edgeai dtso 和摄像头 dtso 包含在我们的器件树中。
    5. 可以从发生此问题的场景中共享 u-boot /linux 引导日志吗:
      e2e.ti.com/.../7271.boot.log

    希望这对您有所帮助。 我还没有尝试在 EVM 上重现问题。

    此致、

    Bas Vermeulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才在 EVM 上重现问题、并能使用 11.1:

    我用于检查 rpmsg 端点的脚本存在于 EVM 上(另存为/usr/bin/check-multiscaler.sh)

    e2e.ti.com/.../check_2D00_multiscaler.txt

    然后、在连接到与 EVM 相同网络的计算机上使用以下命令行:

    errors=0;count=0;true 时;执行 ssh root@172.16.40.136 /usr/bin/check-multiscaler.sh;if [$? -eq 1 ];然后让 errors=$errors+1 ; break; fi; ssh root@172.16.40.136 reboot ; let count=$count+1; sleep 20;回显“Cycle $count, Errors $errors“; 已完成

    我使用使用使用固件构建器构建的映像、这会触发每两次重新启动。

    此致、

    Bas Vermeulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reese:

    使用上述脚本和命令行、我在具有 11.1.7.5 版本的 EVM 上重现了问题。

    此致、

    Bas Vermeulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 BAS ,这是非常有帮助,包括,非常感谢。  

    [引述 userid=“590891" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630014/am62a7-q1-sdk-11-01-07-05-with-custom-built-firmware---missing-rpmsg-endpoints/6285258

    使用上述脚本和命令行、我在具有 11.1.7.5 版本的 EVM 上重现了问题。

    [/报价]

    您说的是 11.1.7.5、指的是该版本的库存 TI SDK、对吗? 不存在更新的固件? 这是否发生频率相似、或者这里需要明显更多的迭代才能重现?  

    应该知道、这是一个误差(它本身随机显示)相对于显示问题的核心和端点具有确定性。 有趣的是、virtio1(DM R5 内核)的一些端点确实已填充。 我看到`发现: virtio1.rpmsg_chrdev.–1.14`,然而,  

    我来尝试使用库存 SDK`复制这一个

    我注意到您的日志与默认情况下看到的内容:  

    [ 6.098001] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    ...
    [ 6.111720] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe 
    ### Missing one additional rpmsg_chrdev channel creation
    
    # In my stock SDK , default shows
    
    [    7.162291] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd
    ...
    [    7.169565] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    7.183379] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0x15

    这里需要更多的分析,但我越来越怀疑 DM R5 上存在某种程度的竞争条件,因此 PingPong 端点实际上是首先设置的。 也许这只是抓取第一个地址打开并阻止另一个 rpmsg_chrdev 0xd(因此–1.13)被创建。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reese:

    您说的是 11.1.7.5、表示该版本的 TI SDK 库存、对吗? 不存在更新的固件? 这是否发生频率相似、或者这里需要明显更多的迭代才能重现?  [/报价]

    是的、这是现货 11.1.7.5 TI SDK、现已下载、不存在更新的固件。 我很幸运、在这方面、它在一次重新启动后触发、  

    重试几次、通常会在一次或两次重新引导后触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bas:

    我已经能够触发类似的,虽然不是完全相同的问题(至少在第一次发生时,你的脚本注意到了一个问题  

    Found: virtio0.rpmsg_ctrl.0.0
    Found: virtio0.rpmsg_ns.53.53
    Found: virtio0.rpmsg_chrdev.-1.14
    Found: virtio1.rpmsg_ctrl.0.0
    Found: virtio1.rpmsg_chrdev.-1.13
    Found: virtio1.rpmsg_chrdev.-1.14
    Found: virtio1.rpmsg_ns.53.53
    Found: virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.21
    Found: virtio2.rpmsg_chrdev.-1.14
    Found: virtio2.rpmsg_ctrl.0.0
    Found: virtio2.rpmsg_ns.53.53
    
    Summary: Found 11 of 14 required files
    Missing required rpmsg devices:
      - virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.13
      - virtio2.rpmsg_chrdev.-1.13
      - virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.21
    
    System needs reboot
    

    所以我已经看到 virtio 数字与核心/远程处理器是不确定的。 在这种情况下、C7x DSP 是 virtio0、我更常在其中查看是否为 virtio2。 同样, MCU R5 的 virtio 也 发生了变化(对于这个框架不是那么重要,但仍然值得注意)。  

    我看到的是、乒乓端点有时会接管端点 ID(例如,有时在–1.21(即地址 0x15)、有时在–1.13(即地址 0xd)。  

    我在此处看到的场景中、TIOVX / GStreamer /TIDL 应用仍按预期运行、因此没有看到功能错误。 `  ` rpmsg_char_simply -r 8 -n 10 k Ω 测试未为我完成、这可能与乒乓端点有关

    在您的情况下、您是否看到缺少的 DM R5 端点会导致应用级故障? 我可以使用该脚本运行更多测试、看看是否可以重现相同的失败端点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reese:

    它用于导致应用程序级别失败、这就是我们设置脚本以检查所有端点是否具有正确名称的原因。

    我将尝试禁用它、并检查应用程序是否失败。

    Bas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我修改了我的测试脚本,以检查不同的端点是否独立于 virtio。 这似乎正常工作。 如果端点略有不同、VPAC 仍能正常工作、因此这样很好。 很抱歉混淆。

    此致、

    Bas Vermeulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bas:

    好的、感谢您的确认。 我将关闭 TT。  

    我已经在我这边运行了很多次了,但总是显示出类似的情况,如上所述 — virtio's 可以交换他们的 ID 号(这不是确定性的,也不与 remoteproc ID 相关联,这也不是确定性的!)。 在每种情况下、通过 TIOVX /GStreamer 的视觉应用都没有功能错误。  

    为了提高透明度、我确实看到了一些实例、其中一个端点(标称核心目标 8、即 C7)的 rpmsg_char_simple 失败、但即使这与缺少的端点也不一致。 它可能与缺少乒乓端点有关。