This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:使用外部 TI 调试器/下载电缆 XDS110 进行 OSPI 闪存编程

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1631550/tmds64evm-ospi-flash-programming-using-external-ti-debugger-download-cable-xds110

器件型号: TMDS64EVM

您好:

是否可以使用外部调试器/下载电缆 XDS110 并使用窗口命令行而不使用 Code Composer Studio 工具、将映像刷写到 TMDS64EVM 开发板上的 OSPI 闪存?

我需要发现这是一种更快的编程 替代方案、而不是使用 UART 引导和下载。

它用于未安装 CCS 的生产编程步骤。

有可能吗? 如果这是那么需要做的事情。

谢谢你。

H. Nguyen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huynh:

    您的电路板是否具有可用的 USB 接口? 在生产中通常使用 USB DFU 进行映像刷写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    很抱歉、我们没有定制电路板中提供的 USB 接口。 我知道这是另一种选择,但它是没有用处的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    定制电路板中不提供 USB i/f。 您知道是否有任何其他供应商的调试器/下载电缆可以从工具的角度工作、允许通过 AM64xx 将二进制映像下载到闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huynh:

    我认为我们没有提供任何不基于 CCS 的刷写工具。 但让我通过内部检查进行确认。

    我认为您有两个选项:1) 对 OSPI 闪存进行预编程、然后将其焊接到定制板上、或 2) 重新设计电路板以引出 USB 接口、然后使用 USB-DFU 进行刷写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用 UART 引导作为默认闪存下载、是否可以从 AM64xx 和脚本中将波特率更改为高于 115200?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法更改 ROM 的 UART 波特率、但我认为、从技术上讲、您可以提高 tiboo3.bin 中的波特率。