This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:如何构建 Enet CLI 应用程序?

Guru**** 2991310 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1627149/am2612-how-do-i-build-the-enet-cli-application

器件型号: AM2612

您好!
我想知道如何构建 AM261x SDK 中包含的 Enet CLI 应用程序。
位于以下位置:\mcu_plus_sdk_am261x\source\networking\enet\core\examples\enet_cli_app

此致
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    当前 SDK 不支持 AM261x 上的 enet_cli_app。 编译 LwIP 和 gPTP 协议栈存在一些内存限制。 该团队正在尝试优化并启用缩减功能集、以便使其能够适应器件存储器。 我们正在启用此功能、此更新应在 4 月 1 日左右或 2 周左右提供(我可以提供补丁,官方示例将是下一个 SDK 版本的一部分)。 AM263x 和 AM263Px 器件目前支持此示例。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shaunak:
    我们的一位硬件工程师正在进行一些验证测试、需要从 CLI 写入 PHY 的寄存器、因为我没有时间在我们的应用中实现该支持、我想我可以通过构建 enet_cli_app 来实现相同的操作。
    所以我实际上不需要 gPTP 栈。

    /丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    让我尽快分享应用程序。  

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    请找到随附的 enet_cli_app 初始版本。 我已经完成了一些移植和有限的测试。 请注意、这尚未经过完全测试、如我在上一次答复中所述、SDK 版本将包含经过全面测试的应用。

    e2e.ti.com/.../enet_5F00_cli_5F00_app.zip

    如前所述、我尚未集成 TSN 特性。 lwip_shell 已集成、但为此、您必须使用额外的编译标志重新编译应用:

    我能够运行和读取 PHY 寄存器、扫描 PHY 和写入 PHY 寄存器、还运行 lwip_shell 并获取两个 MAC 端口的 IP 地址。

    如果您遇到编译错误、请确保 CCS 工程属性->资源->链接的资源变量正确指向 AM261x SDK 路径。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Shaunak!
    我目前正在处理其他一些工作、但我将在星期四上了解一下。
    /丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的确认!

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shaunak!
    该应用现在正在我们的定制 AM2612 板上运行、可以读取和写入 PHY 的寄存器。
    感谢您的帮助!

    /丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的确认! 我们也正在努力将其集成到下一个开箱即用的 SDK 版本中。

    此致、
    Shaunak