This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:TMDS64EVM 的技术支持

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1631368/tmds64evm-technical-support-for-tmds64evm

器件型号: TMDS64EVM

我们目前正在使用 TMDS64EVM 进行测试。  
将 A53 的 Linux 应用程序映像保存到 Linux 中的指定文件夹、  
R5F 的 FreeRTOS 应用映像切换到相应的文件夹。  
在 SD 模式下引导时、A53 会将日志输出到 Linux 调试控制台窗口。  
因此、可以看到引导和应用程序执行日志、但 R5F 应用程序不会输出日志。  
我想知道运行 A53 和 R5F 需要检查什么内容。  
我避免了用于日志记录的 UART 端口、以防止冲突。

如果我在 CCS 中仅运行 R5F 应用、则会显示日志。