This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:MCUSW_J722S_11.01.00.03 的配置生成器和 SDK 信息

Guru**** 2949390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630915/tda4ven-q1-config-generator-and-sdk-information-for-mcusw_j722s_11-01-00-03

器件型号: TDA4VEN-Q1

您好团队:

我们将为 J722S 器件集成 MCAL 软件包 11.01.00.03。

您能否确认以下版本是否可供使用:

MCUSW 源包:MCUSW_J722S_11.01.00.03.zip

配置器:MCUSW_11_01_00_03_CONFIG-windows-installer.exe

SDK:ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-11_01_00_04.tar.gz

image.png

 

根据 MCUSW_J7AEN_11.01.00_release_notes.html、验证结果是在 MCU_PLUS_SDK_11_00_00_12 上执行的。

image.png

BR、

Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    [引述 userid=“587427" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630915/tda4ven-q1-config-generator-and-sdk-information-for-mcusw_j722s_11-01-00-03

    我们将为 J722S 器件集成 MCAL 软件包 11.01.00.03。

    您能否确认以下版本是否可供使用:

    MCUSW 源包:MCUSW_J722S_11.01.00.03.zip

    配置器:MCUSW_11_01_00_03_CONFIG-windows-installer.exe

    SDK:ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-11_01_00_04.tar.gz

    [/报价]

    是。 对。

    根据 MCUSW_J7AEN_11.01.00_release_notes.html、验证是在 MCU_PLUS_SDK_11_00_00_12.
    上的 perforemd。

    这在细节上应该是次要的修正。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    感谢您的确认。

    BR、

    Shubham