This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:无法选择 QT Creator Kit(缺少 Qt 版本?)

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1631252/am4378-qt-creator-kit-cannot-be-selected-missing-qt-version

器件型号: AM4378

您好、
我已经使用 SDK 完成了基于 AM437X-gp-EVM 的 Linux 内核移植到定制电路板的过程  ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-11.02.05.02-Linux-x86-Install.bin
而且、我计划使用 Qt Creator 开发应用程序。
似乎我需要使用基于 CMake 的 Qt6。

我已按如下所示配置了套件。

 -Device type:通用 Linux 设备

 -Sysroot:/root/SDK/ti-processor-sdk/linux-devkit/sysroots/armv7at2hf-neon-oe-linux-gnueabi

 -编译器 (C ):/root/SDK/ti-processor-sdk/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-oe-linux-gnueabi/arm-oe-linux-gnueabi-gcc

 -编译器 (C++)/root/SDK/ti-processor-sdk/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-oe-linux-gnueabi/arm-oe-linux-gnueabi-g ++

 - Qt 版本:无

 - CMake 工具:/root/SDK/ti-processor-sdk/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/cmake

 

但是、使用此配置时、无法选择套件。

套件配置中是否缺少任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我不熟悉 Qt Creator Kits。 请留出一些时间来回复您。 但是、您的终端是否需要该套件? 您是否能够使用默认套件而不是为测试目的创建的 AM437 套件创建 Qt Quick 应用程序?

    此致、

    Shriya