This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:C66_0 (1) 和 MAIN_R5F2_1 在重新启动后不响应

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632231/j721excpxevm-c66_0-1-and-main_r5f2_1-do-not-respond-after-restart

器件型号: J721EXCPXEVM

临界情况如下所示:

  • 所有主域处理器都正常启动、执行数据处理并键入 vUART(基于视觉应用)
  • 逐个或单独停止处理器  
  • 再次启动处理器
  • 除 C66s 处理器和单个 Main_R5F_2_1 之外、所有处理器都成功重新启动(尽管有时会启动)
  • 固件是通用的且基于视觉应用
  • sys/class/state 正常(正在运行,回显启动后)
  • SDK 10 适用于处理器和 Linux SDK!
  • 无内核故障或错误消息、它只是在重新启动后不会再次写入 vUART
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    所有主域处理器都正常启动、执行一些操作并键入 vUART(基于视觉应用)

    您使用的是默认 vision_apps 固件还是修改版本?

    您能否同时重新启动所有远程处理器(包括 MCU2_0)而不是单独重新启动、或者执行完整的系统重新启动并检查问题是否仍然存在?

    此致、
    Shabary S Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用默认的视觉应用固件、但在执行 IPC 回波测试后、将处理器放弃执行其他任务。 该技术一直在所有处理器上工作、例如 C71 没有问题。

    重新引导系统确实可以解决问题、C66 和所有其他处理器都可以正常启动。 在用户空间中、停止所有处理器并启动它们并不能解决问题、除了 C66s 和 MAIN_R5F_3_1 外、所有主处理器都有响应(使用 AppLogPrint)。

    您建议使用其他调试技术吗?
    如果我只需要 AppLogPrintf、AppDeInit 函数是否会发挥重要作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果我只需要 AppLogPrintf、AppDeInit 函数是否起着重要作用?

    是的、 AppLogPrintf 依靠 IPC/rpmsg 通道将日志传送到 Linux。 如果不在停止前进行彻底的拆卸、IPC vrings 会在重新启动时保留过时的数据、并且 rpmsg 通道永远不会重新建立 — 因此可以写入日志,但它可能永远不会到达 vUART。  

    您建议使用其他调试技术吗?

    重新启动失败后、您能否尝试直接从 DDR 读取 C66 跟踪缓冲区。  
    您是否还可以尝试在 C66 而非 vision_apps 上加载 ipc_echo_test 固件、并尝试停止/启动?

    此致、
    Shabary S Sundar