This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:J721E TI SDK 上的 Yocto 构建获取故障–代理/访问问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632221/j721excpxevm-yocto-build-fetch-failure-on-j721e-ti-sdk-proxy-access-issue

器件型号: J721EXCPXEVM

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在努力在企业网络环境中为 J721E 平台构建 TI Linux SDK (Yocto)、但在 BitBake 过程中会遇到持续获取故障。

问题描述:
do_fetch Trusted-firmware-A 组件的构建阶段失败、并显示以下错误:

环境详细信息:

  • 平台:J721E EVM
  • TI SDK: TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-ADAS-j721e-evm-11_02_00_04-linux-x86-Install
  • 主机操作系统:本机 Linux (Ubuntu 22.04)
  • 网络:公司环境(在代理后面)

观察和调试已完成:

  • 通过代理的互联网连接正在工作(使用 curl to GitHub 验证)
  • 代理: sia-proxy.geo.int.automotive-wan.com:3128
  • 能够通过 curl 成功访问 GitHub
  • 直接访问git.trustedfirmware.org似乎被阻止或限制
  • 尝试重定向到 GitHub 镜像 ()ARM-software/trusted-firmware-a、但 Git 遇到身份验证/代理相关问题
  • 尝试了 CNTLM 代理方法、但由于身份验证的复杂性、该方法未能解决问题

请求:
请您提供以下帮助:

  1. 处理 Yocto 构建的受限网络/代理环境的推荐方法
  2. 是否有trusted-firmware-a TI SDK 支持的官方镜像
  3. 需要在 Yocto 中进行的任何配置更改(例如,,或获取设置) PREMIRRORSlocal.conf
  4. 与获取企业代理失败相关的已知问题或修补程序

此问题目前阻碍了构建过程、因此强烈建议您提供任何指导或解决方法。

如果需要其他日志或详细信息、请告诉我。

谢谢。此致、
Suresh Sathalla.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh Sathalla

    处理 Yocto 构建的受限网络/代理环境的推荐方法

    编辑代理的设置以允许访问特定链接。

    是否有trusted-firmware-a TI SDK
    支持的官方镜像

    我们没有使用、但我假设 https://github.com/TrustedFirmware-A/trusted-firmware-a 可以正常工作。

    Yocto 中需要的任何配置更改(例如,或获取设置)PREMIRRORSlocal.conf

    此问题仅由您的代理处理。

    与获取公司代理失败相关的已知问题或补丁

    已知某些代理会阻止存储库、但没有特定的修补程序。 这种行为完全取决于公司的代理人。

    此致、
    Jared