This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:J721S2 MSMC 设置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632105/tda4ve-q1-j721s2-msmc-settings

器件型号: TDA4VE-Q1
主题: AM68A 中讨论的其他器件

您好、

我有一个使用 J721S2 Jacinto 多核处理器的工程。  DSP 内核正在运行从以前使用 C66 DSP 的器件移植的工程。  代码正常运行、但每次迭代的处理时间因时而异。  我想我可以通过优先考虑 MSMC 中用于存储器访问的 DSP 内核来解决这一问题、如 TRM SPRUJ28F - J721S2 AM68A TRM.pdf 的第 8 章所述。

具体来说、如何调整内核的优先级(如第 8.1.2.6 MSMC 资源仲裁“部分所述)?   

如何设置 DSP 内核以使用 QoS 线程 2“实时“(表 8-8)。  注释声称“没有对 MSMC QoS 硬件的软件控制“-这是什么意思?  如果没有控制、如何设置 QoS?

这是通过直接寄存器访问完成的、还是在 SDK/PDK 中有 API?

谢谢、
马特