This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 TDA4VM 处理器的内核中启用 spidev

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632236/tda4vm-enabling-spidev-in-the-kernel-of-the-tda4vm-processor

器件型号: TDA4VM

尊敬的团队:

我正在使用 TDA4VM 处理器入门套件(器件型号:J721EX-SK-G01EVM)、并希望启用  spidev 支持用户空间 SPI 访问。

目前、评估板随附的 SD 卡映像运行的是 Linux 版本 5.10.153 (tda4vm-sk)。 根据我的观察、SPI 硬件似乎存在、如spi@xxxxx中的节点所示/proc/device-tree。 此外、内核日志表明 SPI 驱动程序已经可用。

但是,似乎是这样 内核中未启用 spidev 支持 、这是用户空间 SPI 通信所必需的。

您能否指导我如何在该平台上启用对用户空间访问的 spidev 支持?

谢谢、此致

Aparna C Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aparna、

    https://www.ti.com/lit/an/sprad26/sprad26.pdf

    请浏览上面的应用手册、了解我们如何在 TDA4VM 上启用 spidev。

    谢谢、
    Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将很快查看并分享我的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。 图像似乎仅包含 dtb 文件、而不包含 dts 文件。 您能否确认 DTS 文件的位置? 我检查了引导目录、但找不到它们。 据我所知、启用 spidev 需要 dts 文件。 您能建议如何继续吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    请下载适用于 J721E/TDA4VM 的 PSDK Linux: https://www.ti.com/tool/download/Linux-J721E PROCESSOR-SDK-LINUX

    安装程序下载内核源代码、其中包括器件树源 dts 文件。 可以参考安装程序下载时所在页面上的“SDK 文档“、了解如何使用已安装的 PSDK Linux。

    此致、

    Takuma