This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:MCU SDK 中的 MIPI-DSI 支持

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1631491/am62p-q1-mipi-dsi-support-in-mcu-sdk

器件型号: AM62P-Q1
主题: AM62PSysConfig 中讨论的其他器件

您好、

遵循我们在 E2E 主题中的讨论: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1610386/am62p-am62p-lp-display-sharing-not-working-on-sdk-11-02-08-02-r5-logo-telltales-missing/6217959?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A616530#

我们使用 OLDI/LVDS 显示流水线成功实现了 R5 内核和 A53 (Linux) 之间的显示共享。

我们的客户现在希望转换到受支持的 Raspberry Pi MIPI-DSI 显示器、同时保持相同的显示共享用例。

在之前的回复中、您提到了 MCU+ SDK 不支持 DSI、并且目前路线图中未包含 DSI:

“按 MCU SDK、不支持 DSI… 我们目前还不支持 RTOS 中的 DSI。 如果这是一项硬性要求…

鉴于此、我们想问:

  • 是否有任何可用的文档描述如何在 RTOS 端添加 DSI 支持?
  • 是否有扩展 DSS 驱动程序以支持来自 R5 域的 DSI 的内部指南或参考实现?

此致、
Dušan μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dušan、
    不幸的是,你的两个问题的答案都没有 到目前为止、我们没有任何资源来实现这一目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:

    明白了、感谢您的澄清。

    由于我们正在考虑在 RTOS 端实现基本 DSI 支持、因此我们想检查以下几点来评估可行性:

    • 使用 Linux tidss + DSI 驱动器实现作为所需初始化序列和寄存器配置的参考是否合理?
    • RTOS(或裸机)上是否有任何其他 TI 平台支持 DSI、这些平台可以用作参考、甚至部分用作参考?
    • 如果不在 RTOS 上、是否有任何具有类似 DSS/DSI IP 的平台可以在这些平台上重复使用寄存器级实现或为 AM62P 进行调整?
    • 尝试从 R5 内核控制 DSS1/DSI 时是否存在任何已知的限制?

    就这种办法在技术上是否可行提供任何指导、将有助于我们决定如何进行。

    此致、
    Dušan μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dušan、
    请参阅   ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-11_01_00_04.tar.gz 、网址为 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-J722S。 SoC 内部使用的 DSS 架构和 DSI 桥在 AM62P 和 J722s 之间是相同的、但上述存储库和 AM62P MCUSDK 之间可能存在基于软件的架构差异。

    您可能需要查看源代码/drivers/dss/V0/*以及其他 DSS 相关目录(包括 SysConfig)、以查看实现 DSI 的驱动程序。 SoC 内的 DSI 桥存在一些已知的限制、标准时序参数可能无法直接起作用。  在 j722s 中、仅通过 RTOS DSI 验证了 1080p 和 720p 分辨率、请查看 其中使用的硬编码时序参数。

    我想再次重申、在这方面、我们不能提供任何进一步的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以理解、  

    谢谢你、Divyansh!

    您可以关闭螺纹。