This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:如何在 AM437x 上开始 Qt 开发(内核移植后)

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630800/am4378-how-to-start-qt-development-on-am437x-after-kernel-porting

器件型号: AM4378

您好、

我已完成 Linux 内核到 AM437x 的移植。

我使用了 SDK ti-processor-sdk-linux-AM437X-evm-11.02.05.02-linux-x86-Install.bin。

现在、我想使用 Qt 开发一个应用。

我是否应该从来源构建 Qt 开始?

我可以参考任何 ULR 文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请查看以下资源:  

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM437X/11_02_05_02/exports/docs/linux/Foundational_Components Graphics/Common/QT_Graphics.html# Graphics_Framework

    https://www.ti.com/lit/an/sdaa259/sdaa259.pdf 

    我相信第二个资源将帮助您在设备上开发、构建和运行 Qt6 应用程序。  

    此致、

    Shriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我看到 TT 已重新打开、是否有任何帮助?

    此致、

    Shriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    实际上、我不熟悉 Qt6。 我熟悉使用 qmake 的 Qt5、但由于 Qt6 基于 CMake、我在设置方面遇到了一些困难。
    我在 Qt Creator 中配置了设置、如下所示。

     -Device type:通用 Linux 设备

     -Sysroot:/root/SDK/ti-processor-sdk/linux-devkit/sysroots/armv7at2hf-neon-oe-linux-gnueabi

     -编译器 (C ):/root/SDK/ti-processor-sdk/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-oe-linux-gnueabi/arm-oe-linux-gnueabi-gcc

     -编译器 (C++)/root/SDK/ti-processor-sdk/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-oe-linux-gnueabi/arm-oe-linux-gnueabi-g ++

     - Qt 版本:无

     - CMake 工具:/root/SDK/ti-processor-sdk/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/cmake

    是否需要添加任何不正确的器件或其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    让我们继续对另一个开放主题的讨论。  

    此致、

    Shriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    那么我应该在另一个线程上发帖吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的