This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:ASIL-B 是否需要 M4F 中的 SAFERTOS?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1629617/am620-q1-will-safertos-be-required-in-m4f-for-asil-b

器件型号: AM620-Q1

亲爱的香榭丽舍大街、

 

我的客户计划在 AM620x 的 M4F 内核上实施 SDL、以实现 ASIL-B 标准

在这种情况下、他们是否需要在 AM620x 的 M4F 内核上使用 SAFERTOS?

 

它们将运行 SPI 驱动程序来与外部 MCU 和 SDL 通信、以监控 M4F 上的 AM62x 块。

 

谢谢、此致、

Si。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SI:

    在本例中、他们是否需要在 AM620x 的 M4F 内核上使用 SAFERTOS?

    是的、建议在 MCU 内核上运行安全 OS。 安全 OS 将有助于隔离 ASIL 任务和 QM 任务、并确保 ASIL 任务栈等不会因 QM 任务而损坏。

    此外、请注意、M4F 内核存在一些限制、因为它的内部 RAM 有限且对 DDR 存储器的访问速度缓慢。 客户计划在 R5F 内核上运行什么? 他们是否不使用 Autosar?  

    此致、

    Nihar Potturu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nihar Potturu:

    感谢您的答复。

    此项目不需要 AutoSAR、但他们需要使用 SAFERTOS 等安全操作系统、以符合 ASIL-A 标准

    当将在 DM R5F 内核中使用 SAFERTOS 时、它们是否可以在这种情况下实现 FFI 条件、因为 使用了安全 OS? 例如、仅使用安全 OS 有助于实现 ASIL-A 要求的 FFI? 似乎 DM R5F 应使用主域的 SPI 驱动程序、并且此 SPI 驱动器未隔离。

    此外、是否可以在 DM R5F 中运行 SDL?

    谢谢、此致、

    Si。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SI:

    此项目不需要 AutoSAR、但他们需要使用 SAFERTOS 等安全操作系统、以符合 ASIL-A 标准。

    客户是以 ASIL-A 安全等级或 ASIL-B 级为目标

    与 ASIL-B 相比、ASIL-A 的要求更宽松、并且由于大部分是自评估、因此不要选择安全操作系统可能是可以的。

    此外、是否可以在 DM R5F 中运行 SDL?

    是的、可以在 DM R5 上运行 SDL。

    当 SAFERTOS 将在 DM R5F 内核中使用时、它们是否可以在这种情况下实现 FFI 条件、因为 使用了安全 OS? 例如、仅使用安全 OS 有助于实现 ASIL-A 要求的 FFI? 似乎 DM R5F 应使用主域的 SPI 驱动程序、并且此 SPI 驱动器未隔离。

    安全操作系统主要有助于将安全任务与非安全任务隔离开来。

    能否详细说明一下 SPI 驱动器未隔离是什么意思?  

    此致、

    Nihar Potturu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nihar Potturu:

    感谢您的回复、很抱歉您的困惑。

    其目标是 ASIL-A

    在 DM R5F 中、当 SysRTOS 将在 DM R5F 上运行时、哪个 SPI 和 IPC 驱动程序可与 SAFERTOS 一起使用? 只能使用 MCAL 驱动程序? 或 MCU+ SDK 驱动程序。 DM R5F 中是否可以使用 MCUSS 上的 SPI?

    谢谢、此致、

    Si。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SI:

    在 DM R5F 中、当 SysRTOS 要在 DM R5F 上运行时、哪个 SPI 和 IPC 驱动程序可与 SAFERTOS 一起使用? 只能使用 MCAL 驱动程序? 或 MCU+ SDK 驱动程序。 MCUSS 上的 SPI 是否可在 DM R5F 中使用?

    MCAL 驱动程序基于 AUTOSAR、可能无法直接与 SAFERTOS 一起使用。 MCU+SDK 驱动程序将与 SAFERTOS 更好地兼容、因为它们基于 FreeRTOS。  

    此致、

    Nihar Potturu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nihar Potturu:

    感谢您的答复。

    让我缩小我的问题的范围、如下所示。

    MCAL 驱动程序基于 AUTOSAR、可能无法直接与 SAFERTOS 配合使用。 MCU+SDK 驱动程序将与 SAFERTOS 更好地兼容、因为它们基于 FreeRTOS。  [/报价]

    MCU+SDK 是否支持 DM R5F 以使用 MCUSS SPI 驱动程序?

    谢谢、此致、

    Si。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [报价 userid=“3169" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1629617/am620-q1-will-safertos-be-required-in-m4f-for-asil-b/6292418

    MCU+SDK 是否支持 DM R5F 以使用 MCUSS SPI 驱动程序?

    [/报价]

    是的、DM R5 可以使用 MCU+SDK 驱动程序访问 MCU SPI 模块。

    此致、

    Nihar Potturu