This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:I2C1 和未使用引脚的引脚多路复用/拉取处理

Guru**** 2922800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625886/am2432-pin-mux-pull-handling-for-i2c1-and-unused-pins

器件型号: AM2432

你(们)好

客户希望使用 AM243x 制作两块不同的电路板。

不过、他们希望尽可能简化引脚多路复用器配置。

此引脚似乎支持内部拉电阻。  

在博尔达没有外部拉力的情况下保持开放是可以的吗?

或者,他们是否需要在博尔达外部拉?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tsurumoto、  

    感谢您的查询。

    以下 I2C 接口是仿真开漏输出缓冲器类型 I2C 接口  

    当配置为 I2C 接口时、建议使用上拉电阻。

    建议在不使用时使 IO 保持未连接状态

    如果其中一种设计使用 I2C 接口、而另一种设计不使用该接口、则建议使用拉电阻;如果不使用拉电阻、则仍然建议使用拉电阻、因为布线连接到 LVCMOS IO 并且未被驱动。

    不使用时、可以进行上拉或下拉。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么在该主题中讨论 I2C。

    这里显示有两个用例、在一个用例中 引脚 C18 未使用、在另一个用例中引脚 C18 用作 GPIO。

    如果是、为什么担心 I2C 信号功能的工作原理?

    在引脚作为 GPIO 模式运行的用例中、引脚是作为输入还是输出运行?

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    这意味着、如果它用于输出(即 GPO)、那么不需要任何外部拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tsurumoto、  

    谢谢你。

    在复位期间和复位后 SoC IO 缓冲器关闭。

    如果由 SOC IO(输出)驱动的输入悬空、建议使用并行拉电阻。

    当不使用 IO 时、由于 IO 连接了布线、建议配置外部并行拉电阻、因为 IO 会悬空、直到软件配置软件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我有点混为一谈。

    来自 E2E 公司、

      “

      默认情况下、大多数 AM243x 数字引脚在其输入处于禁用状态的情况下上电。 只要相关的输入缓冲器默认被禁用而从不通过软件启用、您就无需将外部拉电阻连接到未连接任何信号布线的引脚。

      “

      

    所以,我是

    在博阿尔达情况下、该引脚配置为 GPIO、但实际上并未使用、并且该引脚在任何外部都不会连接。

    启动后将由 SW 启用内部拉电阻。

    在这种情况下、根据上述注释、不需要外部拉至引脚。

      

    在 BoarB 情况下、引脚 si 配置为 GPIO、实际上它被用作 GPIO、并连接到外部 IC。

    启动后将由 SW 启用内部拉电阻。

    在这种情况下、信号将由 SoC 或外部 IC 控制、因此、尽管不需要外部拉至引脚。

      

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在软件能够开启内部拉电阻之前、外部拉电阻在极高阻抗未端接信号布线上提供漏电路径。 如果没有漏电路径、未端接的信号布线可能会像天线一样、在暴露于强电场或噪声源时会产生电 势、并达到大于 AM243x 引脚的建议运行条件 (ROC) 的电势。 建议使用外部拉电阻、以防止 AM243x 引脚上出现可能的电气过应力 (EOS) 情况。 使用内部拉电阻提供泄漏路径会使引脚 在等待软件开启内部拉电阻时暴露于此问题。

    当未使用的引脚未连接任何信号布线时、这不是问题。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Peaves

      

    我收到了客户对更多 PIN 的质疑、因此为了能够自行判断、我想对任何情况进行总结。

    我的理解是否正确?

      

    # 引脚的使用 缓冲器配置 传输损耗 内部
    拉动
    外部广播
    元件
    外部广播
    拉动
    要求外部拉电阻的原因
    1. 未使用 迷惑不解
    (不要从 defalt 更改)
    PCB 上无布线 迷惑不解 不需要? 如果缓冲器关闭、则在任何情况下都不需要外部拉电阻
    2. 仅跟踪 不需要?
    3. 是的 是的 不需要?
    4. GPIO‑输入 开启(输入) PCB 上无布线 迷惑不解 不需要? 无迹线情况下对外部噪声的风险低。
    5. 亮起 不需要?
    6. 仅跟踪 迷惑不解 必需? 需要外部拉电阻、因为布线是噪声的连续函数
    7. 亮起 不需要? 内部拉取功能正常
    8. 是的 迷惑不解 是的
    (未拉动的外部元件)
    必需? 引脚悬空
    9. 迷惑不解 是的
    (具有拉电阻的外部元件)
    不需要? 外部元件驱动至高电平或低电平
    10. 亮起 是的
    (具有拉电阻的外部元件)
    不需要? 需要禁用内部拉电阻
    11. GPIO‑输出 开启(输出) PCB 上无布线 迷惑不解 不需要? SoC 缓冲器驱动至高电平或低电平
    12 亮起 不需要?
    13 仅跟踪 迷惑不解 不需要?
    14 是的 迷惑不解 是的 不需要?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tsurumoto、  

    尝试理解“迹线“与“是“代表什么意思。 请稍候。  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、与大多数引脚关联的 IO 缓冲器处于关闭状态。 当我说关断时、接收器关闭、发送器关闭、内部拉电阻器关闭。 TI 不知道这些引脚将连接哪些引脚、因此 IO 会关闭、以防止与所连接器件发生任何争用。

    选择哪个信号功能无关紧要。  客户需要在软件配置引脚之前保护 IO。

    启用接收器后、与 AM243x 器件相关的输入缓冲器不得浮动到 1/2 Vs 电位。 只要施加的电势保持在 ROC 限制范围内、在接收器关闭时 AM243x 输入悬空没有问题。 但是、对于任何连接的器件、情况可能并非如此。 您的 系统设计 可能需要外部拉电阻 、以使所连接器件的输入缓冲器的信号保持有效逻辑状态、即使 AM243x 的接收器关闭也是如此。  即使接收器关闭、AM243x 引脚也必须保持在 ROC 限制范围内。

    在某些情况下、 所连接器件可能正在驱动 AM243x 引脚或默认开启内部拉电阻、这将使信号保持在有效逻辑状态。  如果是、则可能不需要外部拉电阻。 但是、 请注意并确认、 拉电阻的值能够过驱最坏情况下的组合信号泄漏 、以便在未主动驱动时信号保持有效逻辑状态(高于 VIHSS 或低于 VILSS)。

    如我在上一个回复中所述、连接到  AM243x 引脚的任何未端接信号布线都需要使用外部拉电阻 进行保护、然后软件才能够打开内部拉电阻。 未端接信号轨迹可能是指向未连接任何内容的连接器的信号轨迹、也可能是连接到默认情况下未开启内部拉电阻的所连接器输入端的信号轨迹。 我们不希望在 AM243x 上连接任何高阻抗未端接信号布线、因为当暴露于强电场或噪声源时、这会导致电气过应力 (EOS) 情况。

    客户需要检查与 AM243x 的每个连接、以查看其用例是否 会使器件暴露于此问题之下。 如果是、则可以通过添加外部拉电阻来解决该问题。

    此致、
    Paul