This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:DDR 自刷新

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628286/am62a7-ddr-self-refresh

器件型号: AM62A7

您好的团队、

我们正在研究 AM62A EVM 上的 DRAM 自刷新行为。
TRM 中有一个名为“pi_self_refresh_EN" 的“的寄存器 (PI_145 位[24])。
根据 dtsi 文件、此位已设置为 0。
这是否意味着系统永远不会进入 DDR 自刷新模式、包括在启动过程中?

谢谢。

B.R,
Maurice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 Maurice、PI 主要在初始化和训练期间使用。  在正常操作期间、您应使用控制器将内存置于自刷新状态。  有多种方法可以启动自刷新、可以使用软件命令、也可以使用更多硬件方法在空闲期间自动执行自刷新操作。  还有几种类型的自刷新(短,长等)、它们取决于不同的事件以退出自刷新。   

    您希望实现什么目标? 也许我可以帮助提供最简单的方法。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的反馈。
    我们想使用硬件方法来验证自刷新、您能指导我吗?
    此外、如何使 DRAM 进入断电模式?

    谢谢。
    B.R,
    Maurice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maurice、您必须在电路板上引导 Foundational_Components、然后按照此处描述的过程之一 Power_Management  进行操作:software-dl.ti.com/.../ pm_low_power_modes.html、从而进入低功耗模式之一。  

    如果您只想自行刷新、DeepSleep 将足够简单、可以使用。  断电模式有何不同之处?  我们通常支持 DEEPSLEEP、这是一种暂停到 RAM 模式、保持 CKE 和 RESET 以及 tri 状态其他信号。   

    此致、

    James