This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-Linux-SDK:为 AM62L 上的 RMII PHY 配置 CLKOUT0 到 25MHz

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632765/am62l-linux-sdk-configuring-clkout0-to-25mhz-for-rmii-phy-on-am62l

器件型号:AM62L-Linux-SDK
主题中讨论的其他器件: AM62L

尊敬的团队:

我目前正在使用 SDK 版本 11.01.16.13 的 AM62L 平台。

我正在将以太网 PHY 配置为 RMII 模式、并想使用 CLKOUT0(引脚 AA11)作为 MAC REF_CLK 和 Phy 的时钟源  

目前、我已按如下方式配置了引脚多路复用:

AM62LX_IOPAD (0x012c、PIN_OUTPUT_PULLUP | PIN_DRIVE_strength_Nominal、1)/*(AA11) RGMII1_TD3.CLKOUT0 */

但是、我知道仅通过引脚多路复用配置不足以生成所需的时钟输出。

请您帮助澄清以下内容:

  1. 要启用 CLKOUT0、需要哪些必要的 DTS 或时钟框架配置?
  2. 如何配置时钟源和分频器以实现 25MHz 输出?
  3. 将 CLKOUT0 用于 RMII 模式时、是否有任何特定的限制或相关性?

此外、请告知我是否建议使用任何验证步骤来确认时钟输出。


此致、
Sushmitha K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不在办公室、无法对该职位作出充分答复、我将在 4 月 6 日或 4 月就职。  

    主要 DTS 点是在 CPSW 节点中将 PHY 模式设置为 RMII。 这将设置 CPSW 以获得正确的时钟速率。 我需要就您提出的时钟输出问题向同事提问。

    此致、

    Schuyler