This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:Processor SDK Linux 11.02 的 META-iwave 层请求和 Yocto 设置支持

Guru**** 2926500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630717/dra821u-request-for-meta-iwave-layer-and-yocto-setup-support-for-processor-sdk-linux-11-02

器件型号: DRA821U
主题: DRA821 中讨论的其他器件

我目前正在研究 DRA821 处理器、并尝试根据 Processor SDK Linux 11.02 文档使用 Yocto 构建 Linux 二进制文件。
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j7200/11_02_00_04/exports/docs/linux/Overview_Building_ yoctan_sdk.html#steps-to-run-yocto-builds-on-host

我尝试使用  oe-layersetup存储库、如文档中所述。 但是、我在以下路径下找不到与 SDK 版本 11.02 相对应的配置文件:
yocto-build/configs/processor-sdk-linux/

此外、根据版本说明、构建需要 meta-ti 具有特定提交 ID 的层:
802Cd01e783aeec00af81d99cd242f20ede3adc9

此层和提交不是通过存储库中的任何可用配置获取的。

 

(https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j7200/11_02_00_04/exports/docs/devices/J7_Family/linux/Release_Specific_Release_Notes)

请您提供以下帮助:

  1. 提供对 meta-ti 层的访问(具有所需的提交)、或共享存储库详细信息。
  2. 确认针对 Processor SDK Linux 11.02 的正确 Yocto 设置过程。

您的指导将帮助我们继续进行构建和集成。