This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:OSPI RD_DATA_CAPTURE_REG 值不正确

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1622983/dra821u-ospi-incorrect-rd_data_capture_reg-value

器件型号: DRA821U

您好 TI、

我正在使用 TI Processor-SDK-RTOS-J7200 版本 11.01.00.02 实现 OSPI 闪存驱动程序。
我注意到了一些奇怪的行为、如果我调用以下命令、则会向 RD_DATA_CAPTURE_REG 寄存器的 DELAY_FLD 字段写入随机值:

      /* Enable back XIP prefetch */
      xipPrefetchEnable = UTRUE;
      OSPI_control(spiHandle, OSPI_V0_CMD_ENABLE_XIP_PREFETCH, &xipPrefetchEnable);

经过一些调试后、我注意到在 OSPI_V0_CMD_ENABLE_XIP_PREFUTCH 的 case 语句中的 OSPI_V0.c 中没有插入中断。
这是否会影响到下一种情况 OSPI_V0_CMD_CFG_RD_DELAY、或者是否缺少中断?
OSPI_V0_CMD_ENABLE_XIP_Prefetch 的代码或文档没有提供有关此方面的提示。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    [报价 userid=“648374" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1622983/dra821u-ospi-incorrect-rd_data_capture_reg-value ]我正在使用 TI Processor-SDK-RTOS-J7200 版本 11.01.00.02 实施 OSPI 闪存驱动程序。

    您为哪个闪存设备编写驱动程序?

    经过一些调试后、我注意到在 OSPI_V0.c 中 OSPI_V0_CMD_ENABLE_XIP_Prefetch 的 case 语句中没有插入中断。
    这是否会影响下一种情况 OSPI_V0_CMD_CFG_RD_DELAY、或是否缺少中断?

    很棒的景点 我已经审核了代码、这是一个错误、不需要跟进。

    我会 向我们的开发团队报告一个错误。

    请在代码中添加中断语句。

    此致

    Suman