This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:在采用 TI SBL 封装的 TDA4VM PECU 电路板上引导 Qorix 应用程序需要支持

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628703/j721exsomxevm-support-required-for-booting-qorix-application-on-tda4vm-pecu-board-with-ti-sbl-package

器件型号: J721EXSOMXEVM
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VMUNIFLASH

您好、

我们目前正在使用 ZF 提供的基于 TDA4VM 的 PECU 板、并尝试使用 Qorix 应用程序 (application.elf) 和 TI 提供的 SBL 来启动该板。

为了继续操作、我们想了解 SBL 文件中所需的修改、以便使用我们的应用程序成功引导硬件。 具体而言、我们正在寻找有关 SBL 中所需进行必要更改或配置的指导、以支持 Qorix 应用。

我们要求您提供支持、以提供所需的详细信息或任何可帮助我们实现此设置的参考资料。

期待您的指导。

此致、
Bharath M K
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bharath:

    请参阅下面链接的 SBL 引导文档。 它提供了有关引导流程、映像格式以及在 Jacinto 器件上运行应用程序所需配置的详细信息。 如果您对应用所需的修改有任何具体问题、请告知我们。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/11_01_00_04/exports/docs/pdk_jacinto_11_01_00_17/docs/userguide/jacinto/family_cfg/jacinto/index_boot_jacinto.html 

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthikean:

    我们已经浏览过该文件、并想澄清几点。

    我们可以安排一个快速电话来讨论这个问题吗?

    请告诉我们一个方便的时间。

    此致、
    Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthikean:

    您能让我知道您今天最早的时间吗? 我们希望有一个简短的呼吁、因为这目前阻碍了我们继续前进。

    此致、
    Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bharath:

    您能否安排在 IST 下午 6:00 至 8:00 之间的任何时间拨打电话?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    是否可以共享电子邮件 ID 以便我可以在今天的 IST 下午 6 点安排呼叫?

    此致、
    Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bharath:

    请查找电子邮件 ID 以安排呼叫:x1122931@ti.com

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthikean:

    我们尝试安装 UniFlash、并尝试进一步执行用户手册中提供的步骤、但该工具未检测到我们的器件。

    我们今天可以致电吗 IST 下午 4:00 对此、您有何看法?
    我将安排在 IST 下午 4 点进行呼叫。

    此致、
    Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bharath:

    您能否安排今天下午 5:00(美国时间)拨打电话?

    如果可能、您能否分享以下文件?

    • 应用.c 文件
    • .elf 文件
    • .appimage
    • 链接器文件中
    • 映射文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthikean:

    我无法将文件附加到此标签。
    请分享 SharePoint 链接、以便我可以在那里上传所需的输入。

    谢谢、
    Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath:

    抱歉、我们没有用于接收文件的通用 SharePoint 位置。

    在刷写映像时、您能否请确认电路板是否处于 UART 引导模式? 此外、请共享 UniFlash 日志、以便我们可以进一步分析问题。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthikean:

    目前、我们正在使用刷写可执行文件 UART 引导模式

    不过、在中 UniFlash 、我们无法检测到已连接的 TDA4 频率。 此外、 .ccxml 文件在软件包中不可用。

    此致、
    Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请找到随附的文件。
    e2e.ti.com/.../uniflash_5F00_issue.zip

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5265.UniFlash_5F00_Log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Qorix_5F00_Input.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath:

    请告诉我 OSPI 器件型号。

    此致、

    Karthik