This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:10.00.07 和 11.02.08 之间的 optee 不兼容

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632160/am625-optee-incompatibility-between-10-00-07-and-11-02-08

器件型号: AM625

我一直在运行基于 10.00.07 的 Yocto 版本。  我不测试升级到 11.02.08。

尝试使用 optee (TEEC_OpenSession) 失败、并出现以下错误:

E/LD: init_elf:493 sys_open_TA_bin (56dd8bf2-3c65-413e-b44-da845ed2f102)
电子/ TC:? 0 ldelf_init_with_ldelf:152 ldelf 失败、res:0xff000f

TEEC_OpenSession () 返回 0xff000f、其原点参数等于 3。

从 10.00.07 升级到 11.02.08 后、如何恢复使用设备的安全存储?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我们是否搜索过问题或将问题发布到 OPTEE 论坛、即
    https://github.com/OP-TEE/optee_os/issues
    OPTEE 从 OPTEE 4.2.0 (Linux SDK 10.0.7.4) 升级到 OPTEE 4.7.0 (Linux SDK 11.2.8.2)。

    在引用的 e2e 中、从 Dunfell 升级到 Kirkstone 时出现的问题是由于 Linux SDK8.x 中的 TIFS DKEK 错误导致的安全存储问题

    此致、
    - Hong