This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:Wave5:在 4K + FHD 流下无法达到 30fps

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632945/am62a7-q1-wave5-unable-to-reach-30-fps-with-4k-fhd-stream

器件型号: AM62A7-Q1

您好、

在 10.1 我能够获得 30 fps 在 4K 和 FHD 流编码的同时(时钟频率设置为 500MHz )。 我们已经升级到 11.1、我只能达到 28.2 fps。

gstreamer 流水线尚未更改、但由于 SDK 更新、内核、Wave5 驱动程序和固件已更改。

有什么想法如何从 wave5 中获得更高的性能?

此致、

Bas Vermeulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bas:

    您能否确认 11.1 SDK + GStreamer 1.22.12 的性能是否显示为 30fps、而 11.1 SDK + GStreamer 1.24.13 的性能是否会降低 2fps?

    此致

    Suren