This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4APE-Q1:TDA4APE-Q1 (J742S2) 的 CCS12.4 与 CCS20.x:R5F 裸机固件的正确电路板选择和版本兼容性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4APE-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633164/tda4ape-q1-ccs12-4-vs-ccs20-x-for-tda4ape-q1-j742s2-correct-board-selection-and-version-compatibility-for-r5f-bare-metal-firmware

器件型号: TDA4APE-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

尊敬的 TI 团队:

我有几个重要问题。

我正在使用 J742S2-R5F v11.02.00.06 在 11 上开发适用于 TDA4APE-Q1(J742S2 系列)的裸机 PROCESSOR-RTOS-SDK 固件。

 

--设置--
CCS 版本 :12.4.0.00007
SDK 中找到         :J742S2-J11.02.00.06 PROCESSOR-RTOS-SDK v11.02.00.06
目标内核  :MCU_Cortex_R5_0_0
操作系统          : Windows 11.

 

问题 1:CCS 12.4 中的正确电路板选择--
在 CCS 12.4 中、New CCS Project 向导中没有专用的 TDA4APE-Q1 选项、因此我选择了 J784S4_TDA4VH 作为权变措施。

在 CCS 12.4 中、J784S4_TDA4VH 是否是 TDA4APE-Q1 的官方推荐电路板选型?
2.为 J784S4_TDA4VH 编译的固件是否可以在 TDA4APE-Q1 硬件上正常运行、而不会出现任何问题?
是否应该使用任何 TDA4APE-Q1 特定的 GEL 文件或链接器命令文件来代替 J784S4_TDA4VH 默认值?

 

问题 2:CCS 20.x 兼容性--
CCS 20.x 在工程向导中具有原生 TDA4APE-Q1 器件支持、这比 CCS 12.4 中的 J784S4_TDA4VH 权变措施更干净。

CCS 20.x 是否经过 J742S2-CCS PROCESSOR-RTOS-SDK v11.02.00.06 的官方支持或验证?
5.使用 CCS 20.x 在 TDA4APE-Q1 上进行裸机 R5F 固件开发时、是否存在任何已知问题或限制?
J742S2 RTOS SDK makefile 和构建脚本是否可以正常使用 CCS 20.x 工具链路径、或者是否需要路径修改?

感谢您的支持。

Madhav Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [quote userid=“693083" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1633164/tda4ape-q1-ccs12-4-vs-ccs20-x-for-tda4ape-q1-j742s2-correct-board-selection-and-version-compatibility-for-r5f-bare-metal-firmware 在 CCS 12.4 中、J784S4_TDA4VH 是否是 TDA4APE-Q1 的官方推荐电路板选择?

    是的。 TDA4VH 是 TDA4APE 的超集。
    您还可以参阅 TDA4APE SDK 用户指南中的 CCS 设置详细信息。
    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/j742s2-processor-rtos-sdk/11_02_00_06/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/ccs_setup_j742s2.html

    [quote userid=“693083" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1633164/tda4ape-q1-ccs12-4-vs-ccs20-x-for-tda4ape-q1-j742s2-correct-board-selection-and-version-compatibility-for-r5f-bare-metal-firmware 针对 J784S4_TDA4VH 编译的固件是否会在 TDA4APE-Q1 硬件上正确运行、而没有任何问题?

    是、因为存储器仍然相同、但与 TDA4VH 相比、TDA4APE 中删除了一些元件。
    如果您想测试 TI SDK 中的任何示例、可参阅下面的 SDK。
    www.ti.com/.../TDA4APE-Q1

    [quote userid=“693083" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1633164/tda4ape-q1-ccs12-4-vs-ccs20-x-for-tda4ape-q1-j742s2-correct-board-selection-and-version-compatibility-for-r5f-bare-metal-firmware 是否应该使用任何 TDA4APE-Q1 特定的 GEL 文件或链接器命令文件代替 J784S4_TDA4VH 默认值?

    是的、您可以使用 SDK 中的文件。
    https://www.ti.com/tool/download/J742S2-PROCESSOR-RTOS-SDK

    [quote userid=“693083" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1633164/tda4ape-q1-ccs12-4-vs-ccs20-x-for-tda4ape-q1-j742s2-correct-board-selection-and-version-compatibility-for-r5f-bare-metal-firmware CCS 20.x 是否得到官方支持或通过 J742S2-CCS PROCESSOR-RTOS-SDK v11.02.00.06 进行了验证?

    否、官方支持并验证了采用 SDK 的 CCS 版本为 12.4。

    [quote userid=“693083" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1633164/tda4ape-q1-ccs12-4-vs-ccs20-x-for-tda4ape-q1-j742s2-correct-board-selection-and-version-compatibility-for-r5f-bare-metal-firmware 使用 CCS 20.x 在 TDA4APE-Q1 上进行裸机 R5F 固件开发时、是否存在任何已知问题或限制?
    J742S2 RTOS SDK makefile 和构建脚本是否可以正常使用 CCS 20.x 工具链路径、或者是否需要进行路径修改?

    CCS 20.x 未通过 SDK 团队的验证。 SDK 中的 GEL 脚本可能  与 CCS 20.x 不兼容


    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这澄清了我的困惑。 我现在明白了  TDA4APE-Q1/J742S2 、则正式验证的流程为  CCS 12.4 、而在 CCS 中、建议的电路板选择是  J784S4_TDA4VH

    我还知道、只要保持在 TDA4APE 上实际存在的组件内、固件就可以在 TDA4APE-Q1 上正常运行。