This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:TDA4VEN-Q1:ISP 流水线定制和访问 RAWFE/NSF4 实现

Guru**** 2927300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633097/tda4ven-q1-tda4ven-q1-isp-pipeline-customization-and-access-to-rawfe-nsf4-implementation

器件型号: TDA4VEN-Q1

尊敬的 TI 团队:

我对 ISP 流水线实施有两个问题:

  1. 对于内部 ISP 接口功能rawfe_main()(如和)nsf4_main()、是否可以访问或查看其源代码实现? 或者、这些模块是否完全封装在 VPAC/VISS 硬件或封闭库中?
  2. 除了 AE(可重建或自定义)、是否可以修改或重建其他 ISP 模块(例如 NSF4、RAWFE 等)? 此外、是否有任何支持的方法可以将自定义 ISP 模块插入管道中、例如在管道内或旁边rawfe_main()

我们希望更好地了解 ISP 流水线在定制方面的灵活性。 我们期待您的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于内部 ISP 接口功能rawfe_main()nsf4_main()、如和、是否可以访问或查看其源代码实现? 或者、这些模块是否完全封装在 VPAC/VISS 硬件或封闭库中?

    您的意思是在 硬件中? 我认为硬件中没有这样的 API。  

    对于仿真模式、它们是在无法共享的库中实现的。

    除了 AE(可重建或自定义)、是否可以修改或重建其他 ISP 模块(例如 NSF4、RAWFE 等)? 此外、是否有任何支持的方法可以将自定义 ISP 模块插入流水线中、例如在管道内或旁边插入rawfe_main()

    同样,如果它们在硬件中,则无法重建。 对于仿真模式、它们仅以库形式共享。  

    此致、

    Brijesh