This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH 是否支持 UFS 4.1 闪存?

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1624028/tda4vh-q1-whether-tda4vh-support-ufs-4-1-flash

器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

尊敬的专家:

现在、供应链 UFS4.1 在市场上的普及程度更高。 客户希望在 TDA4VH 连接 Micron MTFC128GBGBCTD-AAT 器件。 它是 UFS4.1 规范接口。

我们确认 UFS4.1 器件可以与闪存供应商的 UFS3.1 兼容。  以前讨论过、我们可以看到 TDA4 系列支持 UFS3.1 1.2V 接口 (https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1199248/tda4vm-q1-ufs-3-1-hardware-support)。 相信 TDA4VH 可以支持这些 UFS4.1 器件。

您能帮助我们确认一下吗?

此致!

Han Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Tao Han

    由于 UFS 向后兼容、因此我们的器件支持 UFS 4.1。 不支持 2.1 以上版本的独有功能。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared:

    感谢帮助我们确认。 会将其与客户共享。
    此致!
    Han Tao