This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:USB VID /PID 子许可

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630012/am3358-usb-vid-pid-sublicensing

部件号: AM3358

下午好、

我就我们的 2 款产品(分别基于 AM3358BCZA100 和 STM32F777ZIT6)事宜与您联系。 这些产品包括用于与主机 PC 通信的 USB 接口。

我想问您是否 VID 为此类应用提供 USB USB/PID 再许可。

如果是、请确认:

  • 您需要我们提供哪些信息来评估资格?
  • 是否存在任何商业、技术、认证或数量限制?

此致、

Aurelien Petit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aurelien

    感谢您 联系我们!  PID 和 VID 在 AM335x 上移植、实际上这是 Luinux 上的一种模式、您可以在该模式下对其进行配置。  默认情况下、它报告为 TI、但可以进行配置。

    此致、

    Mahir Kaheri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahir:

    非常感谢您的答复。

    我从商业角度看这个问题、是为了避免支付 6000 美元的费用来获取我们自己的供应商 ID。

    我的理解是、未经 TI 同意或未经 TI 为产品提供 PID、我们不能在商业产品中使用 TI 供应商 ID。 请参阅 e2e.ti.com/.../am3352-usb-vid-pid-program

    我知道、对于其他制造商的处理器、这有时是可能的、但通常您需要同意他们的政策并提供有关产品的更多详细信息。 但是、我找不到有关它的任何信息。

    我很感激我可能在技术论坛上问过这个问题、但它可能更像是与销售相关的问题。

    此致、

    Aurelien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurelien:我无法评论具有默认 PID/PID/ VID 的最终产品的合法性。 但是、我建议 为您的特定最终产品使用通用 PID/VID。

    此致、

    Mahir Kaheri