This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442:LPDDR4 支持 SDK

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1631935/am6442-am6442-lpddr4-support-sdk

器件型号: AM6442
Thread 中讨论的其他器件: TMDS64EVM

尊敬的 TI 团队:

我们使用 AM64x/AM243x EVM 板 (TMDS64EVM) 作为我们设计 (PROC101D (004)_SCH) 的参考。 当前的 SDK 支持 DDR4 存储器。 我们想知道 TI 是否可以为 LPDDR4 提供软件支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请查看 https://www.ti.com/tool/SK-AM64B 、以获取基于 LPDDR4 的电路板示例。  TI SDK 同时支持 DDR4 和 LPDDR4

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    但通过您分享的链接、我可以从其原理图文件中看到基板是为 DDR4 而不是 LPDDR4 设计的

    https://www.ti.com/tool/SK-AM64B 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该方框图来自哪个文件?   

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我提到的原理图错误...  

    您能否确认支持是在 A53 内核还是在 R5F 内核上提供?

    我们需要在 R5F 内核上提供支持、因为我们打算在同一电路板上交替使用 AM64xx 和 AM24xx 处理器。

    此外、对于 AM64xx 和 AM24xx 处理器、是否可以使用双‑μ‑通道 LPDDR4、且每个通道的宽度为 16 位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SDK 通过任何处理器内核支持 LPDDR4。  AM64x 和 AM24x 是单通道接口。  不支持双通道 LPDDR4。    如需更多信息、请参阅 www.ti.com/.../spracu1

    此致、

    James