This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J:安全启动的硬件加速 (HS-SE)

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632677/dra829j-hardware-acceleration-for-secure-boot-hs-se

器件型号: DRA829J
Thread: DRA829 中讨论的其他器件

大家好、TI 支持团队

DRA829 HS-SE 安全启动过程是否使用内部加密硬件加速器(例如 PKA 和 SA2_UL)?

我想确认、签名验证和图像解密的加密操作由 DRA829 中的硬件加速器执行。

此致、
Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuki:

    [引述 userid=“613725" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632677/dra829j-hardware-acceleration-for-secure-boot-hs-se

    DRA829 HS-SE 安全启动过程是否使用内部加密硬件加速器(例如 PKA 和 SA2_UL)?

    [/报价]

    正确。 在安全启动期间、安全 ROM 和 TIFS 都利用 SA2UL 内的 PKA 引擎进行加密操作。

    此致
    Diwakar