This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:TI SDK 中提供 AM62L31/32 单核和速度等级支持

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634584/am62l-am62l31-32-single-core-and-speed-grade-support-in-ti-sdk

器件型号: AM62L

您好、

我们希望组装 AM62L31BOGHAANBR(单核型号)。 我将通过 SDK 源查看缺少的内容。

如果自动生成 AM62L31、U-Boot 不会丢弃 A53 内核。 因此、需要根据 JTAG id/ eFuse 添加该功能。

具体请参阅
https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/tree/arch/arm/mach-k3/am62lx/am62l3_fdt.c?h=ti-u-boot-2026.01-next

TI TF-A 似乎支持速度等级调整和 A53 单核/双核、您能确认一下吗?

此致

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    必须咨询 SDK 专家。 请预计他们的回复会有一些延迟。

    谢谢、

    Stan