This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:有关 AM5728 电池备份粘滞寄存器保持支持的说明

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634649/am5728-clarification-on-am5728-battery-backup-sticky-register-retention-support

器件型号: AM5728

您好团队:

我们正在使用 AM5728 SoC 进行篡改检测实现、并希望了解有关断电情况下粘滞寄存器保留的信息。

我们的要求是检测篡改/打开事件并将事件状态存储在粘滞寄存器中、以便在系统重新上电后可以读取该状态。

由于 AM5728 似乎不提供专用的 VBAT/备用电源引脚、因此我们想确认以下内容:

  1. AM5728 中是否有任何内部电源域/RTC/唤醒/保留块可以通过备用电池从外部供电、以便在主系统电源关闭时保留粘滞寄存器值?
  2. 如果特定电源轨/域保持外部供电、AM5728 中的任何粘滞/状态寄存器是否能够在完全断电期间保留值?
  3. AM5728 是否支持适用于此类用例的任何电池供电保留/备份机制、或者外部硬件是否必需?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shiv、

    对您的问题的简短回答是不、AM57x 本身支持在完全断电期间保留粘滞寄存器、

    看起来像一个选项的一项可能会明确说明其在数据表中不受支持:

    我相信您需要在 AM57x 芯片外部找到不同的方法。

    此致、

    Josue