This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:如何获取 ISP DCC 调优工具

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634571/am62a7-how-can-i-get-isp-dcc-tuning-tool

器件型号: AM62A7

您好、

我参考以下文档、了解如何更改 ISP 设置。
AM6xA ISP 调优指南(修订版 A)  

根据上述应用手册、我们可以使用 ISP DCC 调优工具。
然而,似乎我们需要 NDA ,但让我确认下面?  

问题 1: 用户是否需要与 TI 签订 NDA 才能获取上述工具?
问题 2: 如果用户不需要 NDA、能否向我展示有关如何获取工具的流程/过程?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    要获取此特定工具、需要签订保密协议。 请与您所在地区的当地 TI 团队合作、签订 NDA、然后让 TI 团队与我联系。

    谢谢、

    建中