This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:在评估板从暂停状态唤醒后、ISP 无法正常工作

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634536/am62a7-isp-not-working-after-am62a7-eval-board-wakeup-from-suspend

器件型号: AM62A7

您好、

我在 SDK 9.x 上找到了一个关于暂停/恢复后 ISP 流处理失败 的类似主题:e2e.ti.com/.../processor-sdk-am62a-camera-streaming-error-after-wakeup-from-suspend。 我在 SDK 11.01 上也遇到了同样的问题、想知道此问题是否已经解决。

Application“

  • 电路板进入暂停状态(深度睡眠)。
  • 唤醒(GPIO 按钮)时、它需要在 500ms 内通过 ISP 捕获图像并运行检测模型。

我目前遇到的问题是、当我使用使用 ISP 的图像捕获管道时、从暂停状态唤醒后、当我尝试再次手动运行时、它停止工作。 它也会造成一个恶性恐慌。 为了解决这个问题、我必须重新启动评估板。 但在我的应用中、这不是选项。
 是否有办法在不重新启动的情况下解决此问题? 还是 AM62A7 SDK 11 中的一个已知问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wikum、

    这仍然是一个已知问题 — AM62A 不支持深度睡眠低功耗模式。

    此致、

    建中