This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:在 TI 平台上启用 DP 转 HDMI、第二个 DP 显示和 4K 分辨率

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634304/j784s4xevm-enabling-dp-to-hdmi-second-dp-display-and-4k-resolution-on-ti-platform

器件型号: J784S4XEVM
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

HDMI 支持: 我们如何启用和使用它 原生 HDMI、而不是 DisplayPort 以及支持哪个 HDMI 版本?

双显示器支持: 如何启用 第二个显示输出 、并具有双‑显示连接?

通过 HDMI 支持 4K 分辨率: 我们如何启用和配置它 4K (3840×2160) 分辨率输出显示?